德国亚琛工业大学的科学家们与igus联合进行了一项研究,该研究首次量化了使用igus的自润滑工程塑料轴承替代传统的金属轴承可以节省的成本:每年高达1400万欧元。此外,这项研究还首次计算了由此带来的环境影响(以喜力啤酒厂等公司为例)。
随着经济全球化和互联网的发展,B2B(Business-to-Business)的商业模式迅速崛起。越来越多的客户选择在网上购买电缆。与此同时面临的问题是:如何简单地在线找到合适的产品,并确保适配已有的系统?
在世界日益全球化的今天,服务变得越来越重要。比如说您家的烤箱有问题,品牌是德国的,幸运的是,产品说明上有写每个国家的服务号码。当您拨通后,大概率是机器人的呼叫中心,经过漫长的信息确认后,你终于被通知
近日,易格斯(上海)拖链系统有限公司与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签订深度战略合作伙伴协议。这是继2019年成为战略合作伙伴之后,双方再次本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的原则,达成持续深化合作的共识。
E2/000系列拖链,作为中等负载场合的标准拖链已经成功运用多年。在此基础上,易格斯通过不断地测试研发,于22年推出了新的E2.1系列,以期更好的优化拖链性能。
无颗粒、零磨损是无尘室应用的首要任务。
为此,易格斯研发出专攻耐磨材料的新品E6J系列拖链。新系列沿用了原E6系列的结构特点及规格尺寸,因此可以在原系列上进行升级而无需整根替换。
由于安装空间的原因,通常平行敷设编码器线和电机动力线。它们来自同一控制柜,穿过同一电缆管道,通过同一能源链一起移动,最后连接到电机并排的连接点上。当总线、编码器线或伺服信号线并排运行时,往往很难估计它们之间的相互影响。
电机的初始脉冲(即起动电流)以及连接电缆的长度或周围环境条件(如靠近竖炉、焊接设备、变频器或其他干扰源等)都会对信号产生显著影响。
你肯定熟悉传统的能源供应系统。每条电缆的两端都有一个插入式连接器。液压软管两端都有接头,而气动软管则有软管连接器。
我们暂时先关注电缆吧。为确保功能可靠,每根电缆两端必须带有连接器再接入系统中。
如果电缆端使用圆形端子或线束端套管等元件代替连接器,这些电缆端必须要直接连接。使用端子座或螺丝螺母等连方式,可以实现这一点。在系统安装过程中,需要经常连接和断开各个接口。随着安装的进行,系统将不断扩展,添加新的组件。机器的接口通常难以插拔,这使得插入/拔出连接器变得困难。
德国亚琛工业大学的科学家们与igus联合进行了一项研究,该研究首次量化了使用igus的自润滑工程塑料轴承替代传统的金属轴承可以节省的成本:每年高达1400万欧元。此外,这项研究还首次计算了由此带来的环境影响(以喜力啤酒厂等公司为例)。
易格斯专注于自润滑高性能工程塑料的研究和应用,我们一直践行的Tech up,cost down开发理念,与VAVE方法不谋而合,根据多年在乘用车领域的应用经验,我们向您推荐工程塑料替换金属的各种VAVE方案。
随着经济全球化和互联网的发展,B2B(Business-to-Business)的商业模式迅速崛起。越来越多的客户选择在网上购买电缆。与此同时面临的问题是:如何简单地在线找到合适的产品,并确保适配已有的系统?
igus vector奖评选活动启动报名,欢迎来自全球各地的工程师团队参与评选。这是第九届vector奖评选,本活动旨在对由高性能工程塑料制成的拖链系统和电缆的创新大胆的应用予以表彰。获胜者将有机会赢取最高5000欧元的奖金。
在世界日益全球化的今天,服务变得越来越重要。比如说您家的烤箱有问题,品牌是德国的,幸运的是,产品说明上有写每个国家的服务号码。当您拨通后,大概率是机器人的呼叫中心,经过漫长的信息确认后,你终于被通知
igus 插入式 e-chain® 产品是一个独特的完整组件,可以提供个性化的解决方案。如果 e-chain 能够即插即用,必须购买、组装、测试并记录许多单个部件。通常,你需要联系各类供应商,并使用特殊的工具来完成工作。这意味着,这些任务不仅耗时耗力,而且只能由合格的专家执行。readychain® 作为一个组件意味着只有一个零件号、一个交货日期、一个进货流程和一张发票!基于这一功能,插入式 e-chain 系列产品提供了优化的接口:一个连接器和绝对安全的插入方式。
你听说过自动停车系统吗?
自动停车系统使用输送技术将车辆垂直/水平地放到停车位置。有两种类型的自动停车系统:
半自动系统
全自动系统
半自动系统需要用户在系统内部不断按按钮控制停车过程,而全自动系统则不需要用户进入停车系统内部。这里复制了自动高空仓储系统的功能原理和控制逻辑。在全自动化系统中,用户将车开进入口区域的可移动平台上,然后获得一个停车票,自动停车就将开始运作。系统会对车辆进行称重和测量,随后使用移动装置或起重机将其自动移动到合适的停车位置。
尽管这个行业起源于伐木工人时代,但现在所有的工业操作都已实现高度自动化。我们目前的客户使用一整套大型机器来制造家具。机器内部有特殊的隔板,木材在隔板后等待进入下一道工序。这些机器加工精度高,每天保持 24 小时运行。此外,每台机器都有两个轴向电机、许多传感器和其他信号,这就是为什么中央集成的紧凑接口具有显著优势。
近日,易格斯(上海)拖链系统有限公司与沈阳新松机器人自动化股份有限公司签订深度战略合作伙伴协议。这是继2019年成为战略合作伙伴之后,双方再次本着“互惠、互利、稳定、恒久、高效、优质”的原则,达成持续深化合作的共识。
为了能够安全引导大尺寸软管,igus为模块化的E4Q系列拖链研发出了新型的拓展横杆。在拓展横杆的配合下,拖链可以独立适应不同直径的软管。无需工具即可打开的横杆设计,使得E4Q拖链更易于组装和填充管线。
为了让用户快速获得个性化解决方案,运动塑料专家igus开发了很多在线工具来简化配置过程。“拖链专家”就是其中之一,它通过三个步骤,即可帮助用户轻松配置出符合自身需求的定制化拖链系统。产品的价格、使用寿命和交货时间等信息均实时显示。现在,这款在线工具进行了升级,新增了i.Sense EC.W智能磨损传感器的配置选项。这意味着用户现在可以通过在线工具点击几下鼠标,就能配置出带实时状态监测功能的即装即用型拖链系统。
igus对e-skin flat拖链进行了目前业内首个拖链颗粒物排放测试,证实其具有超强耐磨性
igus的e-skin flat无尘室拖链即使在持续运行1.5年和6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级。这一结论来源于运动塑料专家igus对这款拖链进行的目前业内首个拖链颗粒物排放测试。整个测试过程均在无尘室实验室中进行,该实验室正是由运动塑料专家igus和弗劳恩霍夫制造工程和自动化研究所(Fraunhofer IPA)合作建造的。
大概没有人能像尼尔斯·博林那样对道路安全产生如此重要的影响。这位工程师 1959 年开发的三点式安全带,至今仍是所有汽车的标准强制性安全带,可能因此挽救了数百万人的生命。
电缆保护导体的推行同样富有开创性。在过去 50 年中,电气事故和相关死亡率大幅下降,一定程度上要归功于保护接地和规范的安装指导。这样的保护导体同样存在于我们的电缆中。我们将在今天的文章中向大家解释它们是什么,以及为何需要它们。
在以往的文章中,我们已经展示了电缆应用领域的案例。我们的电缆可以适用于不同的行业和应用。其中一个潜在的应用领域就是洁净室。我们今天的主题就是介绍洁净室对于电缆的特殊要求以及我们特殊的 chain flex电缆解决方案。
igus新推出两款分别适用于西门子和SEW-EURODRIVE驱动技术的装配混合电缆
igus的装配混合电缆系列产品具有节省安装空间、减轻重量、在一根电缆上同时传输动力和数据等优势。该系列再次新增两款产品,它们分别是适用于SEW-EURODRIVE电机、带MOVILINK DDI接口,以及适用于Siemens SINAMICS S210、带OCC的即装即用型混合电缆。这两款混合电缆均可选配PUR外护套,后者还可选配更具性价比的PVC外护套。另外,igus还为新电缆创建了可在EPLAN Electric P8软件中使用的宏文件,从而将电缆规划效率提高约50%。
新型iglidur i6-BLUE激光烧结粉末极其耐磨、免润滑,且符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准
运动塑料专家igus新推出一款3D打印用激光烧结材料——iglidur i6-BLUE,颜色为易于检测的蓝色,同时符合FDA和欧盟10/2011食品安全标准。因此,这款新材料可以提高食品和饮料行业机器和系统的安全性。此外,它的强度和滑动性能丝毫不逊色于经典材料iglidur i6,非常适用于蜗轮、齿轮和卡扣连接装置的3D打印。
碳足迹查询功能上线igus在线商店,帮助用户轻松快速地完成CO2核算
工程塑料轴承生产过程中会释放多少CO2?运动塑料专家igus率先行动,将多种免润滑且免维护的iglidur工程塑料滑动轴承的确切CO2排放信息在线发布出来,供用户查看。用户可以在核算气候中和产品的CO2排放时将这些数据纳入范围3的排放。
你是否熟悉这样的场景:暑假即将结束,你在酒店匆忙安排回程事宜。酒店房间里的你在忙乱中,想尽最大努力将行李箱收拾整齐,却发现已经没有足够的空间了。奇怪的是,出门时明明打包得很妥当。难道是行李箱的可用空间变小了吗?
人们在选择电缆时,通常会讨论它的价格,但很少谈及成本。对于一根便宜的电缆,在拖链内经过数百万次的双循环使用后,其使用成本可能是高质量电缆的数倍。特别是在当前环境下,避免浪费和保护环境已成为人们茶余饭后关注的话题。所以重要的是不能只看重价格,而是要看某个部件能持续使用多久。
运动塑料专家igus一直以来都在持续投资和发展其低成本自动化技术,最近成功收购了德国Commonplace Robotics公司的大部分股份,以期为用户提供简单易用的自动化解决方案。
匈牙利Gepber Szinpad公司的自动化多功能厅成为2022年的最佳拖链应用。
隔音墙像被施了魔法一样可以自由移动。一排排座位从地面逐渐显露,并像电影院座位那样递增排列。这其实是匈牙利Gepber Szinpad公司开发的多功能厅,这款一键可控的多功能厅赢得了2022年vector金奖。
经过不断的研发,igus现推出一款新型双组件(2K)滚珠轴承。这款xiros轴承无需润滑和维护、非常耐磨,而且即使在高速运转时也非常安静且尺寸稳定。因此,它非常适用于风扇和鼓风机等应用。
机器故障和停机时间是工业领域中最大的成本动因。因此,避免机器意外停机对维修人员来说是至关重要的。为此,igus新推出了一款低成本的使用寿命传感,帮助用户轻松实现拖链的智能化改造。
igus现推出全球首款专门用于数字光处理技术(DLP)的3D打印工程塑料——iglidur i3000。它可用于增材制造尺寸极小、极精密的耐磨部件,成品的使用寿命比采用常规3D打印树脂制成的长30至60倍。与此同时,igus的3D打印服务也会增加DLP打印工艺选项,为客户实现0.035毫米的打印精度。
‘从摇篮到摇篮’是强调以自然为本的循环经济的重要理念,倡导的是让消费品返回到生物或技术循环中去,以节约宝贵的资源和原材料。运动塑料专家igus也在为实现同样的目标而努力,并推出了全球首款完全由回收材料制成的拖链,这些拖链的制作材料全部来自于chainge拖链回收计划。
2021年,针对驱动电缆、齿轮等各种运动塑料产品,igus的用户订单交付量和交付能力都大幅度提升。而igus之所以能够满足这些激增的需求,是因为我们于2019年在生产和供应链方面进行了大量投资。而且这种大规模的投资还会一直持续到2023年。
由于自动化设备的购买成本太高、编程太复杂、维护太麻烦,很多中小型公司都不愿实施自动化。但是长远来看,这又不利于提高其竞争力。其实,自动化可以非常简单。igus新开发的drylin超大型直角坐标机器人就是证明。
为了生产可与食品直接接触的特殊衬套、滚轮和其他滑动元件,igus开发出了一种适用于食品行业的耐高温材料——iglidur AC500。它可承受高达250°C的极端温度,且已获FDA认证。
直线系统在日常生活中无处不在,它们广泛应用于建筑技术、机械工程、工业搬运系统、测量和测试技术以及相机技术等行业。其原理大致相同:诸如控制面板之类的部件安装在滑块上,借助导向系统或滚动导向装置在直线导轨上移动。但是一直以来,滑块的拆卸都是一个问题。
易格斯提供 4,600 余种适用于 24 个制造商标准的预装配动力、伺服、信号和编码器电缆,是全球第一的拖链用预装配电缆供应商。chainflex ® 高柔性电缆经久耐用,已通过全球所有最重要的电缆相关准则、法规以及标准,并提供36个月质保。
据了解,2020年国内拖拉机的故障率为130%,而收割机故障率达到了300%,甚至出现了故障率1500%的情况。好家伙,莫非这台农机不是在维修,就是在去维修的路上?
需要处理电缆或在应用中使用电缆的人通常听说过所谓的起旋。今天我们来详细的解释什么是起旋,它的形成过程是什么,以及如何避免它。
当下,随着 “节能减排”逐渐成为主流趋势,可持续性在汽车行业的重要性也日益增加,例如:“零排放”汽车以及“碳中和”生产模式。除了引入更严格的排放法规外,社会对于环境以及可持续发展的日益增长的认识以及消费者对于电动汽车日益增长的兴趣也影响到当下汽车行业的发展趋势…
我们最常遇到的客户疑问是:“替换IGUS轴承后,这个位置就可以实现免维护了吗?” 对于这个问题,客观的回答是:还不一定,我们还需要检查您的基座孔与轴…
售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…
许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…
注塑模具通常是磨削或火花侵蚀,需要相当一些制造时间,因此价格昂贵。在这种情况下,3D 打印开辟了新的可能性。增材制造的 注塑模具通常有两种形式…
设计和制造注塑模具需要花费数天和数周的时间,这是设计人员面临的最糟糕的状况。 当生产最终开始时,第一个元件从模具中脱离时,一个令人头疼的意外情况发生了—模制件的表面具有凹痕,这些凹痕不仅看起来难看,而且可能会影响零件的性能…
内饰的开发对于设计者和工程师来说是一个大的挑战。仅仅几秒钟之内,它创造了第一直觉。在我们坐上椅子之前,我们先伸手去触碰方向盘。紧接着,我们检查座椅扶手,触碰车窗调节按钮…
由烧结青铜制成的衬套或滑动轴承可用于许多轴承应用中,又称粉末冶金轴套。 它们的采购价格相对便宜,可提供多种尺寸,并且能够“自润滑”或“免维护”。 但是,绝不像许多用户认为的那样普遍适用于烧结衬套。在此篇文章中,我将对其优势进行更细致的分析,以及何时可以使用聚合物制成的普通衬套来更可靠地实现免维护和自润滑的特点…
大多数直线轴承,无论是带有金属滚珠、滚动元件、涂层还是粘合元件,都因其设计而无法重复使用。对于用户来说,这意味着需要重新订购一个新的直线轴承,这会导致重新采购和交货时间的成本。废弃轴承正确处理也是一个额外的挑战,因为使用了润滑剂,许多轴承必须作为危险废物进行处理。易格斯并非如此…
今天,我们将探讨一下污水处理厂如何以及出于何种目的使用 chainflex 电缆,因为这些也是 chainflex 电缆的应用领域之一。
滚珠轴承由一个内圈和一个外圈,一个保持架和若干滚珠组成。保持架将滚珠彼此分隔开。如果这些球没有分开,它们将相互碰撞并过热。在高转速和摩擦力的情况下,会产生破坏作用。但是现在的问题是:滚珠是如何装入滚珠轴承的呢?
每年的同一时间,纽伦堡都会举行 SPS 展会。而每年,我们都会在那里展示我们的 chainflex 电缆创新产品。
有时候,我觉得电缆业务其实很像演出活动。这让人对“演出必须继续进行”的口号生出了一种奇妙的认同感。
iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。
在包装、食品和饮料行业中使用到很多不同材料的光轴。如果需要经济高效的解决方案,一般使用轴承钢轴。如果轻量化比较重要,可以使用铝合金轴。如果应用是在潮湿的环境中或采用化学介质进行强力清洁,则轴的耐腐蚀性很重要,不锈钢是一个很好的选择…
金属滚珠轴承已成为机械和工厂生产中不可缺少的部分。但是,在某些领域中,传统的金属滚珠轴承使用有局限,例如食品工业和医疗技术。在那里,卫生因素起着重要的作用,因此不可使用润滑油。这是塑料滚珠轴承引起人们关注的地方,来自科隆的运动塑料专家igus制造出了:高性能聚合物滚珠轴承。它们绝对免润滑,无卫生风险…
滚珠轴承的材料千差万别,主要是在环形材料上大不相同。环材料的选择可以确保保持架,内圈和外圈在系统中的有序结合。当应用涉及加热或冷却轴承时,这一点尤其重要。而滚动体的运行性能始终保持良好也是很重要的,下面列出了与环材料相配合的最常见的滚动体材料…
在POCT和自动化实验室中,哪种是在技术上最好的方案?
遗憾的是,这个问题没有唯一的答案,因此我们将通过对比各种方案来解决这个问题,这些方案涉及自动移液设备的多种应用…
在包装设备中,有很多不同的方式来同步多个调整机构。 但是,哪种对我和我的应用是最合适的? 这个问题通常不容易回答。 但是,如果这种方式简单而不复杂呢?
重量一直是工程师比较关注的地方。如何消除不必要的重量并减少所需的驱动力?或者简单地说,如何减轻系统的重量?这项工作通常并不容易,需要做出一些妥协或使用昂贵的特殊材料或技术……
新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…
人们通常比较关心去优化部件或系统的使用寿命。 在包装和饮料行业中,机器的工作频率特别高,因此部件的使用寿命确实起着重要的作用。 但是,延长机器包装或灌装的产品的使用寿命…
现在,这种用于输送和导向的导辊解决方案有了更轻的,符合FDA的版本。用于贴标,包装和食品应用的xiros导辊由一个蓝色PVC管和两个内外圈为xirodur B180、滚珠为不锈钢球的法兰轴承组成…
越来越多的人喜欢在家里度过假期。夏天,当温度超过30°C的极限,唯一的帮助就是跳入泳池。但是游泳池爱好者知道花园里游泳池的问题:秋天和冬天留下的印记不会消失。污垢,叶子和苔藓积聚,清洁是一项艰巨的任务。很多泳池爱好者会说:我需要一个游泳池清洁工……
易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……
食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……
为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……
汽车工业的创新发展需要更加先进的生产制造工艺,尤其是在多部件集成的情况下,单个零件的注塑成型已逐渐发展出所谓的混合或2C(Two Component)二次注塑成型……
蠕动泵广泛用于医疗和实验室设备。各种液体物质,例如试剂或什至是透析机中的血液,都可以用蠕动泵来输送。如何选择蠕动泵滚筒材质…
当雄鹰抓取猎物时,它可以在闪电般的移动过程中根据猎物的大小快速调整自己的夹爪。这种灵活性对于包装行业只能是一种梦想。但是,使用由iglidur线材制成的坚固而又轻巧的塑料夹具,可以实现成本节约85%,速度提高70%…
滚珠轴承已成为机械工程中不可缺少的部分。滚珠轴承的设计多种多样,其部件的组成材质取决于工业应用的工况场合。以下显示了最常用的滚珠轴承及其使用位置…
我们经常遇到类似问题。 在大多数应用中使用简单的滑动轴承。 由于它们通常以过盈配合方式安装并固定在基座孔中,因此它们几乎不可能掉落或断裂…
什么时候使用特定的滚珠轴承?–金属,塑料,陶瓷。选择正确的材料并不总是那么容易。如下是一个简短的介绍,当我们需要选择特定的滚珠轴承时…
危机时期,创造性的,尤其是快速的解决方案至关重要。在速度和创造力方面,3D打印板块可以快速做出响应。这次也是这次也是这种情况…
14家客户公司、46位代表,再加上我们自己的同事,作为首次面向客户的线上专题会议,规模其实也大大超过了我们预期
通常轴和基座孔都是暴露在外的,如果没有油脂,可能会导致腐蚀问题。 在这种情况下,应“不时”涂抹一些润滑脂。 这并不是润滑轴承,仅确保防护轴与基座孔不被腐蚀。所以并不是干运行,而是免维护。
在挤压过程中,聚合物通过挤压模具被持续地熔化和挤出并成形。通过这种方式,就可以将聚合物成型为棒料,线材、型材、板材或薄膜等形式,这就是所谓的挤出物…
随着新能源汽车的普及以及智能控制器的广泛应用,执行器中的传动齿轮也需要骤增,人们对齿轮的强度、耐磨性能有了越来越高的使用要求。10月28日下午4点,我们的在线课堂将以3D打印iglidur塑料齿轮主题,讲解我们最新的研究成果、在线免费工具,现在就预约,加入我们一起来了解!
3D打印的乐器零配件!在乐器制造这个领域,我们收到了越来越多的行业需求,在易格斯工程师的努力下,我们很高兴找到适合这种特殊需求的解决方案。通过使用3D打印机打印的低磨损,耐用的塑料组件,可以满足此行业的个性化的要求…
正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?我们所说的“农业机械”是什么意思?
与往年一样,今年我们也将在爱尔福特展会(Erfurt Rapid.Tech)上展示我们最新的3D打印技术和产品。我们将展示与增材制造相关的所有主题……
大尺寸轴承并以标准件的价格为您量身定做!“通用” iglidur G提供了各种尺寸的轴承选择。最小的轴承的内径为3mm(其他iglidur材料的内径存在更小标准件)。 igus目录中零件的最大内径为195mm。如果需要的大轴承却没有标准零件,该怎么办?
差速锁的数量体现了车辆的越野能力,在装有“三把锁”的越野车差速锁中,客户使用了iglidur塑料滑动轴承。越野车的灵魂就是能够载着你到尽可能多的地方去,无论是沙漠、海滩、山地、泥泞、雪原、陡坡……所以塑料轴承的耐腐蚀、不生锈、无需额外润滑的好处在这里得到了充分的体现。另外,选用调心轴承,对于这种长轴,可以降低执行器工作可靠性对安装精度的依赖。
在欧洲现代化高铁车辆的应用装配过程中,装配流程必须经过符合EN45545标准的测试和评估。这是非常耗时且形式化的流程。
轴承的工作环境,材料的重量等因素在选用时都需要被考虑到。
易格斯能在哪些方面帮助提升符合标准的产品设计呢?
自建啤酒升降机为大家提供了一种解决方案,最多同时容纳21个饮料瓶可以在时尚的啤酒升降机中冷却,而且完全不需要用电,这应该会是每个派对的一个亮点。啤酒提升机能否顺利使用的一个关键是正确使用快速丝杆驱动系统。丝杠的长度大约是1米左右。
igus为其ISO 1级拖链系列e-skin flat新增了单腔的、带支撑拖链的版本,可以实现更长的架空行程
正确的选择通风设备的滑动轴承可以避免吱吱声和其他故障。乍看之下,这种滑动轴承的应用不怎么引人注目,但是,酒店里还有一些非常关键的通风系统需要重点考虑,在发生火灾时,这些特殊的通风系统-就是所谓的防火阀系统-需要调节氧气供应,并保持逃生路线尽可能无烟。在这个时候,通风机构中的滑动轴承的功能性和可靠性对于生存至关重要。
使用xiros工程塑料滚珠轴承,您可以享受100%塑料制成的免润滑滚珠轴承。没有油脂和润滑油,不残留在手上或者机器上!
由于食品和饮料属于敏感类产品,因此涉及到的生产和加工过程往往需要针对性的精确处理。尤其是那些与食品直接接触的部分,更是如此。基于此原因,易格斯专门研发出了很多款符合食品和饮料行业要求的材料…….
第一版设计选用的是黄铜轴承,但黄铜轴承导电,初步实验后被电子部门拒绝;V-zug设计师随后尝试了陶瓷轴承,尽管陶瓷拥有足够高的硬度和精度,但由于成本过高,也被拒绝作为替代材料。“我们面临的挑战是,我们要谈论尽可能小的公差。如果塑料零件超出公差范围,则旋钮会摆动或卡住,” Axel Ebert——瑞士易格斯负责人说。
iglidur是什么?为什么客户愿意选购iglidur材料的轴承?我对发表这篇文章有些迟疑,因为这里必然要揭开易格斯产品的“神秘面纱”。
自行车运动需要大量氧气,坚持骑自行车锻炼身体,不仅能改善肢体协调能力,还能强化心脏、防止血管硬化,提高肺的呼吸功能。随着自行车产品的不断更新换代,功能和寿命要求增加,iglidur在自行车中的应用也得到越来越多的好评。
2020年6月27日上海正式宣布滴滴自动驾驶网约车服务上线,标志着无人驾驶技术及应用已基本成熟。没有司机,或者司机调整到自动驾驶模式后,汽车内部就可以转变为娱乐游戏、休息或会议场所,乘客可以调整靠背、也可以将座椅旋转成面对面开会模式,座椅的功能会越来越丰富。除了我们以往熟知的骨架各铰链处衬套之外,运动塑料的优势也将延伸到电机核心件、滑轨、回转盘轴承、丝杠螺母、拖链等等。
在狭小的空间中兼顾工作和生活,并不容易。为此,室内设计专业的学生Valeria Vysozki设计了一款名为“Frida”的家具。这是一款非常实用的解决方案:平时,可以在柔软的软垫沙发上放松身心;工作时,只需拉出工作板,就可以将沙发变成写字台。而igus免润滑且免维护的高性能工程塑料,确保了这款多功能家具的平稳运行。
在山东菏泽,有一群敢拼敢想的年轻人,创立了一家名为“众锐工设”的房车改装公司。他们乐于了解新兴的技术和产品,在了解了我们的自润滑产品之后,就立刻开始了尝试。近期,一款新设计的房车就成功应用上iglidur A160耐磨带,耐磨带贴在伸缩床的导槽里,使床在伸缩移动时顺畅又安静,使用寿命更长。
免润滑、比金属材料轻、运行安静,交付迅速……多年来我们凭借这样的优势吸引了众多的汽车行业客户,在这篇文章里,你会找到一个对此问题的总结……
机器人的应用正从工业向零售业拓展,可个性化定制的robolink机械臂实现快速和自动化的创新购物方式。它们可以确保流程的快速自动化,同时也成为一种创新的购物体验。但用户对机器人的设计自由度、性价比以及可靠性也提出了非常高的要求。
为此,igus推出了由高性能工程塑料制成的可定制化设计的低成本机械臂robolink DP ……
为了保证iglidur塑料滑动轴承符合尺寸要求,我们选择将轴承压入标准的基座孔之后,用通止规检验内径,为什么呢?这篇文章将作出解释。
寻找丝杆的过程往往要耗费用户大量的精力,从确定合适的参数到加工丝杆,比对价格等等,整个过程需要几个小时乃至数天的时间。采用drylin® Dryspin 在线丝杆配置器,任何人无需CAD软件也可快速完成丝杆订制,还可以直接完成在线订购。
“解放暴涨372%……”近年来,一汽解放自主研发并掌握了变速器核心技术,技术水平国内领先。得益于活力十足的研发团队和开放的交流环境,我们有幸在变速箱系统中批量装载上iglidur 高性能塑料轴承,应用遍布于多款畅销车型,尤其在变速箱操纵系统,iglidur发挥其独特的优势:降低噪音、耐磨耐用、自润滑免维护。那么,除了操纵之外,我们还有什么其他应用地方可以推荐吗?
高楼大厦中存在“看不见”的管路——空调换气系统以及防火安全系统,它们协同调节温度,保证建筑良好的空气环境,或者降低火灾中财产损失,或者保障人身安全。阀,是系统的关键组成部分,本文将向您介绍iglidur工程塑料轴承在风阀类结构中的应用,让您了解易格斯产品如何帮助提升免维护性能,进一步提高产品可靠性,在降低成本的前提下,我们还能提供结构设计优化后的轴承,使安装更加便捷。
Fraunhofer IPA建造新测试实验室,以加速开发适用于无尘室的高性价比运动塑料部件。(来源:igus GmbH)
实现更低成本的长行程安全供能,是igus开发第5代自滑行拖链的目标。这款供能系统是专为内部物流和起重机应用中的水平运动而设计的。
除了带直流电机的drylin E直线滑动轴承线性轴外,igus现在还开发出一款经济高效且易于使用的控制系统——dryve D3 。它无需软件或计算机就可以控制线性系统。此外,igus还进一步优化了用于步进电机、直流和EC/BLDC电机的控制系统dryve D1。它可以用于较复杂行程的电机控制系统,并可通过浏览器直观操作、实现现场修改。
为了让机器人编程变得更加便捷,igus为其低成本自动化解决方案开发了控制软件。igus机器人控制系统可在线免费获取,便于用户实现自动化。通过数字化仿真模拟特征,它可以对所有igus机器人进行编程,并实现各种运动轨迹。这样一来,用户可以在购买前就编写好适用的运行程序。值得一提的是,igus的机器人硬件极具性价比,如带控制柜的线性机器人。