拖链
igus对e-skin flat拖链进行了目前业内首个拖链颗粒物排放测试,证实其具有超强耐磨性
igus的e-skin flat无尘室拖链即使在持续运行1.5年和6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级。这一结论来源于运动塑料专家igus对这款拖链进行的目前业内首个拖链颗粒物排放测试。整个测试过程均在无尘室实验室中进行,该实验室正是由运动塑料专家igus和弗劳恩霍夫制造工程和自动化研究所(Fraunhofer IPA)合作建造的。
机器故障和停机时间是工业领域中最大的成本动因。因此,避免机器意外停机对维修人员来说是至关重要的。为此,igus新推出了一款低成本的使用寿命传感,帮助用户轻松实现拖链的智能化改造。
‘从摇篮到摇篮’是强调以自然为本的循环经济的重要理念,倡导的是让消费品返回到生物或技术循环中去,以节约宝贵的资源和原材料。运动塑料专家igus也在为实现同样的目标而努力,并推出了全球首款完全由回收材料制成的拖链,这些拖链的制作材料全部来自于chainge拖链回收计划。
石油和天然气行业并不容易,特别是所谓的上游生产和开采部门。在油价的推动下,如今的工厂必须更加高效地运转,才能在市场上生存。 目前投入运行的很多工厂要么没有自动化,要么只有半自动化。这些工厂的效率取决于人员和较低的运行成本。但另一方面,正如我们从汽车领域了解到的那样,石油和天然气市场也在向自动化靠拢。市场上出现了可以完全自动操作的新设备——适用于未来的钻机!这些系统的结构更加复杂,购置成本也更高。但它们的运行速度也比半自动的同类系统更快,而且更安全。所以说,在这方面评判效率的标准在于时间。 全自动钻机 顶驱是位于钻机核心位置的能源供应系统 ,对其效率起着决定性作用。对于较旧的系统,能源供应系统必须尽可能易于维护并具有成本效益。对于新系统,能源供应系统必须根据时间因素与系统的自动化程度相匹配。igus能提供适合这两种系统类型的能源供应系统。 适合半自动石油钻机的能源供应系统——e-loop! 典型的石油钻机需要易于集成并能维持较低的运行(维护)成本的能源供应系统,e-loop能够满足这些要求。它具备以下特点: 易于与(现有)设备集成 在钻机移动过程中易于操作 e-loop的外壳(减震壳)和e-loop中心的塑料纤维绳的高拉伸力为电缆提供强力保护 整个系统采用模块化设计 ,可以轻松快速地更换每个组件(也包括每根电缆) 所有螺栓连接的二次锁定张力能保障运行的可靠性 弯曲半径小,仅为500毫米,能最大限度地减少碰撞和缠结 顶部驱动装置中的e-loop e-loop也非常适合已经运行的系统。系统改造可以最大限度地降低维护和检修成本。高度模块化也便于更换所有部件,如e-loop外壳(减震壳),以及单根电缆。这样做能够降低成本,最重要的是节省维护和检修的时间。因此,它能提高系统的有效性。 适合(高度)自动化钻机的能源供应系统——拖链! 对于(高度)自动化系统,我总是建议以拖链系统作为顶部驱动装置或管道处理装置的能源供应解决方案。特别是对于新建筑,这些系统很容易与其集成。这里采用的方法应该是设计带有导槽的拖链。这样,即使是在钻机移动过程中,带有拖链的顶部驱动装置也能始终位于井架上。甚至还可以用接线盒代替插入式连接器,从而节约投资成本,最重要的是节省时间,提高设备的效率。此外,合理设计的系统几乎不需要维护。因此,适合的电缆尤为重要,必须为了拖链中的连续运动而专门设计。 把动力电缆(通常为多芯)分为单芯,不仅可以大大降低额外成本,还能把系统的弯曲半径降到最低。 系统内的拖链有一个明确的工作区域(“路线 ”),可以避免与其他设备发生碰撞 导槽可以顺利与新建筑集成 电缆的内部分离结构能延长使用寿命 在钻机移动过程中,顶部驱动装置和导槽系统一直位于设备内部 使用接线盒可省去插入式连接器 把动力电缆分成单独的芯线能够显著缩小拖链的弯曲半径 不难看出,与e-loop相比,把拖链集成到系统中需要做更多的工作。但这样做可以大大减少系统安装和拆卸时的工作量。 总结特定能源供应系统适用的情况 总而言之,可以说e-loop和拖链这两种能源供应系统都有各自的优势。因此,权衡每类系统的优势和劣势很有必要。e-loop应用于传统系统和已经运行的系统(有辅助管束环路)时更能体现其优势。它的加分项是可以降低维护成本。拖链更适合新建筑和高度自动化的设备,它最令人印象深刻的特点是能缩短设备的安装和拆卸时间。无论您拥有哪种类型的系统,我们都很乐意帮助你做出正确的选择,并为你提供系统集成方面的支持。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!
带梳状板的接头作为拖链配置中广受欢迎的组合,易格斯特此研发出了新一代可堆叠使用的梳状板系统,使电缆去应力更加的灵活便捷,也更加的模块化,有效延长电缆的使用寿命。
E4.1系列拖链以及衍生出的E4.1L系列拖链,是igus较为受欢迎的系列之一。它们拥有高稳定性和高硬度的同时,也是适配性非常广泛的高负载拖链系统,可以根据现场需要做出结构上的拓展。今天介绍的TUB就是可选的拓展结构之一。
Snapclip,即拖链外侧带扎带,用来安全引导管线 ,适用于需要在拖链外引导管线或者是预留管线位置以备后期添加的情况。在通用机械制造中经常可以看到。
“Autoglide 5现在投入生产使用已经超过1年了,我们真的非常满意。这个系统安全,安静,易管理,真是智能仓库的理想选择方案。”Volker Braun说。Christian Strauch补充说:“这个系统给了我们一个滑触线的替代方案,或者说从价格,维护,安装和运行安全要求等角度,autoglide 5 给了中短程巷道物料搬运用户提供了一个绝无仅有的好选择”
即便行李箱已经满满当当,我还是硬塞进去了一件衬衫;看到堆满了木头的壁炉,我不自觉地又添了一根。“不是还有富余空间嘛?”很多人都对此习以为常。这种现象甚至出现在拖链内的电缆上,为此,我专门撰写了这篇文章,旨在让大家认识到过度填充拖链的危害。