关节机器人
在POCT和自动化实验室中,哪种是在技术上最好的方案?
遗憾的是,这个问题没有唯一的答案,因此我们将通过对比各种方案来解决这个问题,这些方案涉及自动移液设备的多种应用…
精益自动化:igus机器人控制系统具备21个数字量输入输出信号
工业低成本自动化是通过模块化设计、用户友好性和可靠性达到低成本和高产率。
为了使机器人编程与控制更加简单,igus在其低成本自动化产品线中增加了igus机器人控制系统。它的特别之处在于,多达21个数字量I/Os使得其对各种桌面设备的控制简单而高效。
比勒费尔德应用科技大学(FH Bielefeld)的几位大学生,将易格斯Robolink 4轴机械臂与倍福(Beckhoff)电子控制系统相结合,设计完成了一套自动筛选游戏机。
机器人的应用正从工业向零售业拓展,可个性化定制的robolink机械臂实现快速和自动化的创新购物方式。它们可以确保流程的快速自动化,同时也成为一种创新的购物体验。但用户对机器人的设计自由度、性价比以及可靠性也提出了非常高的要求。
为此,igus推出了由高性能工程塑料制成的可定制化设计的低成本机械臂robolink DP ……
除了带直流电机的drylin E直线滑动轴承线性轴外,igus现在还开发出一款经济高效且易于使用的控制系统——dryve D3 。它无需软件或计算机就可以控制线性系统。此外,igus还进一步优化了用于步进电机、直流和EC/BLDC电机的控制系统dryve D1。它可以用于较复杂行程的电机控制系统,并可通过浏览器直观操作、实现现场修改。
为了让机器人编程变得更加便捷,igus为其低成本自动化解决方案开发了控制软件。igus机器人控制系统可在线免费获取,便于用户实现自动化。通过数字化仿真模拟特征,它可以对所有igus机器人进行编程,并实现各种运动轨迹。这样一来,用户可以在购买前就编写好适用的运行程序。值得一提的是,igus的机器人硬件极具性价比,如带控制柜的线性机器人。
在工厂和仓库日益数字化的时代,自动导引车 (即“AGV”) 在内部物流中的比重越来越大。同时,为了确保更快的处理速度和不受阻碍的物料流转,对其可靠性也提出了更高的要求。因此,AGV制造商为其系统选用了igus的运动塑料部件,以降低自动导引车的维护工作量、减轻重量、提高能效。