类别:

滑动轴承

不惧风雨,山地骑行

Lynna Liu (刘银) | September 21, 2022

山地自行车车手驰骋在蜿蜒崎岖的地形上,越过树根、岩石、草地,越过斜坡再快速降落……速度可达80公里/小时。这时候,任何一个部件损坏都可能给车手带来生命危险。

因此,我们需要自行车的每个部件都可靠工作。此外,精准响应,避震前叉对振动的消减能力,以及重量轻都是山地自行车必须具备的重要特性,这不仅仅适用于专业运动,我们日常的自行车也是如此。

继续阅读……

工程塑料轴承如何避免农机故障?

Yvan Cao | September 5, 2022

据了解,2020年国内拖拉机的故障率为130%,而收割机故障率达到了300%,甚至出现了故障率1500%的情况。好家伙,莫非这台农机不是在维修,就是在去维修的路上?

继续阅读……

滑动轴承创新设计为座椅高度调节提供静音运行保障

Ethen Liang | June 7, 2022

igus滑动轴承的创新装配理念因适用于座椅高度调节等功能的铰链连接而备受欢迎。igus卡箍轴承易于操作并能提高效率。金属滑动轴承常见的法兰工艺和重新校准步骤不再必要。与金属轴承相比,卡箍轴承的优点还有重量更轻(重量可达金属轴承的五分之一)和零件价格更低(最多降低40%)。

继续阅读……

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?

Yvan Cao | March 1, 2022

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?我的答案是否定的…

继续阅读……

sustainable automotive

采用 iglidur®滑动轴承的可持续车辆设计

Ethen Liang | January 21, 2022

当下,随着 “节能减排”逐渐成为主流趋势,可持续性在汽车行业的重要性也日益增加,例如:“零排放”汽车以及“碳中和”生产模式。除了引入更严格的排放法规外,社会对于环境以及可持续发展的日益增长的认识以及消费者对于电动汽车日益增长的兴趣也影响到当下汽车行业的发展趋势…

继续阅读……

igus缠绕式耐磨滑动轴承可减小高负载应用带来的磨损

Jen Chen | December 27, 2021

针对工程机械和农业行业的高负载应用需求,igus现推出一款新型耐磨轴承解决方案iglidur TX2,它无需润滑即可长期使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。

继续阅读……

igus缠绕式耐磨滑动轴承可减小高负载应用带来的磨损

Jen Chen | November 11, 2021

使用。即使是小型挖掘机,一般每年仍需消耗50升润滑剂。缠绕式滑动轴承的径向承载力非常大,在测试中当负载表面压力超过100 MPa时,其耐磨性相较于TX1方案提高了3.5倍。

继续阅读……

选择合适的轴

干货|如何选择合适的轴,实现免维护

Yvan Cao | September 29, 2021

我们最常遇到的客户疑问是:“替换IGUS轴承后,这个位置就可以实现免维护了吗?” 对于这个问题,客观的回答是:还不一定,我们还需要检查您的基座孔与轴…

继续阅读……

iglidur聚合物滚珠

如何优化注塑成型的每个元件

John Ji | September 15, 2021

设计和制造注塑模具需要花费数天和数周的时间,这是设计人员面临的最糟糕的状况。 当生产最终开始时,第一个元件从模具中脱离时,一个令人头疼的意外情况发生了—模制件的表面具有凹痕,这些凹痕不仅看起来难看,而且可能会影响零件的性能…

继续阅读……

汽车内饰

在汽车内饰中使用工程塑料滚珠轴承有哪些优势?

Ethen Liang | August 19, 2021

内饰的开发对于设计者和工程师来说是一个大的挑战。仅仅几秒钟之内,它创造了第一直觉。在我们坐上椅子之前,我们先伸手去触碰方向盘。紧接着,我们检查座椅扶手,触碰车窗调节按钮…

继续阅读……