类别:

Uncategorized-zh

哪种能源供应系统最适合顶部驱动系统?

Jen Chen | August 8, 2022

石油和天然气行业并不容易,特别是所谓的上游生产和开采部门。在油价的推动下,如今的工厂必须更加高效地运转,才能在市场上生存。 目前投入运行的很多工厂要么没有自动化,要么只有半自动化。这些工厂的效率取决于人员和较低的运行成本。但另一方面,正如我们从汽车领域了解到的那样,石油和天然气市场也在向自动化靠拢。市场上出现了可以完全自动操作的新设备——适用于未来的钻机!这些系统的结构更加复杂,购置成本也更高。但它们的运行速度也比半自动的同类系统更快,而且更安全。所以说,在这方面评判效率的标准在于时间。 全自动钻机 顶驱是位于钻机核心位置的能源供应系统 ,对其效率起着决定性作用。对于较旧的系统,能源供应系统必须尽可能易于维护并具有成本效益。对于新系统,能源供应系统必须根据时间因素与系统的自动化程度相匹配。igus能提供适合这两种系统类型的能源供应系统。 适合半自动石油钻机的能源供应系统——e-loop! 典型的石油钻机需要易于集成并能维持较低的运行(维护)成本的能源供应系统,e-loop能够满足这些要求。它具备以下特点: 易于与(现有)设备集成 在钻机移动过程中易于操作 e-loop的外壳(减震壳)和e-loop中心的塑料纤维绳的高拉伸力为电缆提供强力保护 整个系统采用模块化设计 ,可以轻松快速地更换每个组件(也包括每根电缆) 所有螺栓连接的二次锁定张力能保障运行的可靠性 弯曲半径小,仅为500毫米,能最大限度地减少碰撞和缠结 顶部驱动装置中的e-loop e-loop也非常适合已经运行的系统。系统改造可以最大限度地降低维护和检修成本。高度模块化也便于更换所有部件,如e-loop外壳(减震壳),以及单根电缆。这样做能够降低成本,最重要的是节省维护和检修的时间。因此,它能提高系统的有效性。 适合(高度)自动化钻机的能源供应系统——拖链! 对于(高度)自动化系统,我总是建议以拖链系统作为顶部驱动装置或管道处理装置的能源供应解决方案。特别是对于新建筑,这些系统很容易与其集成。这里采用的方法应该是设计带有导槽的拖链。这样,即使是在钻机移动过程中,带有拖链的顶部驱动装置也能始终位于井架上。甚至还可以用接线盒代替插入式连接器,从而节约投资成本,最重要的是节省时间,提高设备的效率。此外,合理设计的系统几乎不需要维护。因此,适合的电缆尤为重要,必须为了拖链中的连续运动而专门设计。 把动力电缆(通常为多芯)分为单芯,不仅可以大大降低额外成本,还能把系统的弯曲半径降到最低。 系统内的拖链有一个明确的工作区域(“路线 ”),可以避免与其他设备发生碰撞 导槽可以顺利与新建筑集成 电缆的内部分离结构能延长使用寿命 在钻机移动过程中,顶部驱动装置和导槽系统一直位于设备内部 使用接线盒可省去插入式连接器 把动力电缆分成单独的芯线能够显著缩小拖链的弯曲半径 不难看出,与e-loop相比,把拖链集成到系统中需要做更多的工作。但这样做可以大大减少系统安装和拆卸时的工作量。 总结特定能源供应系统适用的情况 总而言之,可以说e-loop和拖链这两种能源供应系统都有各自的优势。因此,权衡每类系统的优势和劣势很有必要。e-loop应用于传统系统和已经运行的系统(有辅助管束环路)时更能体现其优势。它的加分项是可以降低维护成本。拖链更适合新建筑和高度自动化的设备,它最令人印象深刻的特点是能缩短设备的安装和拆卸时间。无论您拥有哪种类型的系统,我们都很乐意帮助你做出正确的选择,并为你提供系统集成方面的支持。 顶 +0 踩 -0您已经发表过意见了!

继续阅读……

igus成为全球第一家获得UL认证的无卤素TPE电缆制造商

Jen Chen | June 16, 2022

igus无阻燃性卤素的高端TPE电缆已获得知名机构美国保险商实验室(UL)的UL AWM认证。igus因此成为全球第一家无卤素TPE获此认证的制造商,这也是测试机构第一次认可无卤素TPE电缆可以满足UL工业防火要求。

继续阅读……

何时应使用彩色导线?

Jen Chen | June 16, 2022

使用清晰、正确的彩色导线对于精确地识别各个芯线非常重要。合适的彩色芯线有助于电工正确连接电缆,避免错误。如果我们仔细观察一下线芯和电缆,就会发现它们使用了彩色导线。由于色彩多种多样,我们要如何分辨何时该使用哪种颜色?

继续阅读……

什么是CC-Link?

Jen Chen | June 16, 2022

作为一种全球通用的总线系统,CC-Link是一款基于以太网的传统现场总线系统。它会被用于很多应用,包括静态或拖链内移动应用。

继续阅读……

拖链的拓展结构之TUB

Jen Chen | June 15, 2022

E4.1系列拖链以及衍生出的E4.1L系列拖链,是igus较为受欢迎的系列之一。它们拥有高稳定性和高硬度的同时,也是适配性非常广泛的高负载拖链系统,可以根据现场需要做出结构上的拓展。今天介绍的TUB就是可选的拓展结构之一。

继续阅读……

chainflex科普系列:控制电缆与动力电缆的区别

Jen Chen | June 15, 2022

电缆有着各种不同的类型,分别作用于不同的场合。从chainflex电缆样本册打开的第一页就可以看到我们所能提供的电缆大类。在渐渐熟悉电缆后,细心的人会发现,所谓动力电缆有时与控制电缆从规格上看是一样的,比如都是4G1.5,那么这两者的区别在哪里?在什么样的场合下该使用动力电缆而非控制电缆呢?

继续阅读……

应用案例:安静,快速,更安全可靠

Jen Chen | June 15, 2022

autoglide 5可以通过在地面上布置拉伸的钢丝绳而实现快速和便捷的安装。集动力电缆、数据电缆或介质管为一体的拖链系统可以在钢丝绳上安全走行。
易格斯可以提供适配的电缆,包括所有常规产品和定制产品。所有电缆均在易格斯科隆总部的测试实验室进行全面的质量控制和功能测试。

继续阅读……

拖链的拓展结构之Snapclip

Jen Chen | June 15, 2022

Snapclip,即拖链外侧带扎带,用来安全引导管线 ,适用于需要在拖链外引导管线或者是预留管线位置以备后期添加的情况。在通用机械制造中经常可以看到。

继续阅读……

电主轴的igus装配电缆解决方案

Jen Chen | June 15, 2022

无论是高端电主轴、还是24家驱动品牌的成品电缆,易格斯都有多年的装配经验,成熟的安装工艺及较大规模的电缆及接头备货,能为每一位客户提供最专业的服务和可靠的品质保障。
欢迎联系我们,选购高柔性、耐弯折、不易破损且屏蔽效果更好的易格斯电缆。

继续阅读……

看igus电缆如何助力e-loop拖链乘风破浪?

Jen Chen | June 15, 2022

为了在悬挂式应用中安全地引导电缆,易格斯开发出了service loop灌胶管的替代方案,是三维应用的理想选择。
今年,易格斯又为e-loop拖链研发出了一系列高质量的模块化电缆,以使整套拖链电缆完美适用于顶驱应用,且保证耐用性最强。

继续阅读……