Uncategorized-zh
行了强化,提高了供能系统在高动态运动中的耐用性。Scara机器人是行业中执行拾取和组装任务的理想选择。但问题是,它的使用寿命受其波纹管的快速磨损影响,也会变得很短。为了解决这一问题,igus开发出了一种替代方案,可以使用SCARA电缆解决方案进行改造,显著延长使用寿命。
在经过审核后,易格斯获得了UL-verified认证标志。编号为B129699的UL测试标志是一种独特的识别特征。根据这个标志,购买者可以在网上详细了解经UL认证的chainflex产品的具体承诺。这样,客户很容易决定是否选择chainflex高柔性电缆。
正因为如此,除了标准测试外,易格斯决定在真实条件下测chainflex高柔性电缆在拖链应用中的表现。所以我们在chainflex高柔性电缆测试实验室中为相关运动(长行程、短行程等)安装了拖链,并对电缆进行相应的测试。我们会定期测量电缆的电气参数。以此我们可以掌握电缆的损耗情况并加以优化。通过这些测试,我们努力保持电缆品质水平稳定,并在拖链电缆的耐久性方面为您提供明确和具体的声明。
chainflex高柔性电缆质保承诺不仅仅是一个质保声明,它更代表了确定使用寿命的整个过程。例如,从众多电缆测试中收集的数据被用于chainflex高柔性电缆在线使用寿命计算器。质保承诺的电缆使用寿命也是基于在超过25年的时间里进行的多次电缆测试。
易格斯(igus)这样的工程塑料公司为什么会为拖链开发耐用电缆呢?原因其实很简单。1971年,当易格斯推出首款工程塑料拖链时,许多客户对这种全新的能源供应理念表现出极大的兴趣,纷纷希望用工程塑料拖链来改造他们的系统。
通过统一使用拖链专用电缆,我们可以改进生产系统并避免问题,同时我们为实现供能系统部件的正确安装进行培训。这样一来,我们就能最终实现消除浪费和避免停机的目标。
所以,我们要使用具有成本效益的耐磨部件,否则的话,我们将会因此支付高昂的隐性成本,比如预防性部件更换以及为已交付机器处理复杂售后等。
我们提供多种类型的电缆供用户选择,您可以根据您的应用从中选出适合的一款。选择电缆后,您可以使用我们的在线使用寿命计算器计算所选电缆的使用寿命。
igus供能系统是为长行程应用安全引导电缆和软管的首选。强大的通用型模块化拖链系统E4.1已经覆盖了大部分的客户应用。现在,igus又为这一出色的系统新增了滑行垫和滚轮链节,便于系统的快速改装。在磨损工况下以及高速或极长行程的应用中,新系统的使用寿命更长且更经济高效。