Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for-igus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/wp-includes/functions.php:6121) in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/functions.php on line 386
直线技术
英国Greaves 3D Engineering公司开发了一款名为“The Ultimate Drivers Rig”的专业赛车模拟器,该模拟器可以快速折叠起来并收纳在一个航空箱内。这使得它们可以被轻松运输到赛车场、展览会和公司活动现场。为了减少旅行时的维护工作,工程师们采用了igus的诸多产品,包括拖链、滑动轴承以及坚固耐用且免润滑的直线和驱动技术等。
直线系统在日常生活中无处不在,它们广泛应用于建筑技术、机械工程、工业搬运系统、测量和测试技术以及相机技术等行业。其原理大致相同:诸如控制面板之类的部件安装在滑块上,借助导向系统或滚动导向装置在直线导轨上移动。但是一直以来,滑块的拆卸都是一个问题。
由高性能塑料制成的直线滑动轴承可以解决急需的润滑油脂与卫生、清洁的环境之间的矛盾。塑料在加工过程中已内置有固体润滑剂,不需要额外的外部润滑。
有两种类型的不锈钢被应用于直线驱动技术,它们是 X46/X90 不锈钢和 V2A/V4A 不锈钢。其中,X46/X90 是一种硬质不锈钢材料,而 V2A/V4A 则是非硬化的。
采用 dryspin® 技术的导螺杆和导螺杆螺母利用了免润滑的线性技术原理。
大多数直线轴承,无论是带有金属滚珠、滚动元件、涂层还是粘合元件,都因其设计而无法重复使用。对于用户来说,这意味着需要重新订购一个新的直线轴承,这会导致重新采购和交货时间的成本。废弃轴承正确处理也是一个额外的挑战,因为使用了润滑剂,许多轴承必须作为危险废物进行处理。易格斯并非如此…