Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for-igus
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/wp-includes/functions.php:6121) in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/functions.php on line 386
轴承
igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承
在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。
英国Greaves 3D Engineering公司开发了一款名为“The Ultimate Drivers Rig”的专业赛车模拟器,该模拟器可以快速折叠起来并收纳在一个航空箱内。这使得它们可以被轻松运输到赛车场、展览会和公司活动现场。为了减少旅行时的维护工作,工程师们采用了igus的诸多产品,包括拖链、滑动轴承以及坚固耐用且免润滑的直线和驱动技术等。
德国亚琛工业大学的科学家们与igus联合进行了一项研究,该研究首次量化了使用igus的自润滑工程塑料轴承替代传统的金属轴承可以节省的成本:每年高达1400万欧元。此外,这项研究还首次计算了由此带来的环境影响(以喜力啤酒厂等公司为例)。
易格斯专注于自润滑高性能工程塑料的研究和应用,我们一直践行的Tech up,cost down开发理念,与VAVE方法不谋而合,根据多年在乘用车领域的应用经验,我们向您推荐工程塑料替换金属的各种VAVE方案。
碳足迹查询功能上线igus在线商店,帮助用户轻松快速地完成CO2核算
工程塑料轴承生产过程中会释放多少CO2?运动塑料专家igus率先行动,将多种免润滑且免维护的iglidur工程塑料滑动轴承的确切CO2排放信息在线发布出来,供用户查看。用户可以在核算气候中和产品的CO2排放时将这些数据纳入范围3的排放。
经过不断的研发,igus现推出一款新型双组件(2K)滚珠轴承。这款xiros轴承无需润滑和维护、非常耐磨,而且即使在高速运转时也非常安静且尺寸稳定。因此,它非常适用于风扇和鼓风机等应用。
为了生产可与食品直接接触的特殊衬套、滚轮和其他滑动元件,igus开发出了一种适用于食品行业的耐高温材料——iglidur AC500。它可承受高达250°C的极端温度,且已获FDA认证。
据了解,2020年国内拖拉机的故障率为130%,而收割机故障率达到了300%,甚至出现了故障率1500%的情况。好家伙,莫非这台农机不是在维修,就是在去维修的路上?
igus滑动轴承的创新装配理念因适用于座椅高度调节等功能的铰链连接而备受欢迎。igus卡箍轴承易于操作并能提高效率。金属滑动轴承常见的法兰工艺和重新校准步骤不再必要。与金属轴承相比,卡箍轴承的优点还有重量更轻(重量可达金属轴承的五分之一)和零件价格更低(最多降低40%)。