关键词:

轴承

滑动轴承创新设计为座椅高度调节提供静音运行保障

Ethen Liang | June 7, 2022

igus滑动轴承的创新装配理念因适用于座椅高度调节等功能的铰链连接而备受欢迎。igus卡箍轴承易于操作并能提高效率。金属滑动轴承常见的法兰工艺和重新校准步骤不再必要。与金属轴承相比,卡箍轴承的优点还有重量更轻(重量可达金属轴承的五分之一)和零件价格更低(最多降低40%)。

继续阅读……

选择合适的轴

干货|如何选择合适的轴,实现免维护

Yvan Cao | September 29, 2021

我们最常遇到的客户疑问是:“替换IGUS轴承后,这个位置就可以实现免维护了吗?” 对于这个问题,客观的回答是:还不一定,我们还需要检查您的基座孔与轴…

继续阅读……

汽车内饰

在汽车内饰中使用工程塑料滚珠轴承有哪些优势?

Ethen Liang | August 19, 2021

内饰的开发对于设计者和工程师来说是一个大的挑战。仅仅几秒钟之内,它创造了第一直觉。在我们坐上椅子之前,我们先伸手去触碰方向盘。紧接着,我们检查座椅扶手,触碰车窗调节按钮…

继续阅读……

防火

通风设备中的滑动轴承与一个上海的不眠之夜

John Ji | September 18, 2020

正确的选择通风设备的滑动轴承可以避免吱吱声和其他故障。乍看之下,这种滑动轴承的应用不怎么引人注目,但是,酒店里还有一些非常关键的通风系统需要重点考虑,在发生火灾时,这些特殊的通风系统-就是所谓的防火阀系统-需要调节氧气供应,并保持逃生路线尽可能无烟。在这个时候,通风机构中的滑动轴承的功能性和可靠性对于生存至关重要。

继续阅读……

无润滑球轴承

为什么无润滑是您的滚珠轴承更好的选择

Daniel Chen | September 18, 2020

使用xiros工程塑料滚珠轴承,您可以享受100%塑料制成的免润滑滚珠轴承。没有油脂和润滑油,不残留在手上或者机器上!

继续阅读……

主动进气格栅

汽车主动进气格栅

Lynna Liu (刘银) | June 5, 2020

主动式进气格栅应用Xiros自润滑塑料滚珠轴承,它完美满足了客户的多项需要:尽可能低的摩擦系数,耐脏污,材料耐高温,也要耐低温,重量尽可能轻。同时,对于纵向百叶,我们还有滑动轴承iglidur J作为低摩擦系数和低成本的方案。

继续阅读……

high temperature resistance

塑料轴承也能用于发动机部件?

Lynna Liu (刘银) | May 21, 2020

塑料和高温?是的,塑料也可用于高温环境!发动机附件都常常需要耐温能力更强的材料,传统的金属不耐磨,那您可以选择iglidur塑料,这篇文章将向您介绍具有高温抵抗能力的iglidur®材料

继续阅读……

冷却水泵轴承

电子水泵滑动轴承——5个关键问题

Lynna Liu (刘银) | April 29, 2020

协调的热管理对汽车能源效率至关重要。在最佳工作温度下,可获得最高的效率、最低的燃油消耗和排放。冷却液不仅起冷却作用,还可以防止腐蚀、结霜。 冷却液泵,控制器和阀门将冷却液分配到车辆中,并根据需要进行控制。

继续阅读……

PM4618-1

突破传统:工程塑料轴承提高葡萄酒生产设备的使用寿命和卫生水平

Martin Liu | March 29, 2020

2018年的8月初,德国巴登就提前迎来了葡萄的收获期。专家预计这将是德国南部地区有史以来最好的年份之一。葡萄采摘后的去梗工序,对葡萄酒的质量起着至关重要的作用。使用去梗机,可以非常温和地把葡萄从葡萄梗上分离下来。意大利Siprem公司 的去梗机中使用了免润滑且免维护的 iglidur J 滑动轴承,其内置滚筒,可以延长机器的使用寿命。

继续阅读……

汽车材料 – 塑料有机物挥发?气味? 甲醛?

Martin Liu | March 29, 2020

材料雾化一般指单一一种材料的零件释放气体并在周围物体上凝结的现象,主要跟车内温度升高有关,典型现象是黑色涂层或灰尘附着在车顶、车内壁柱上的,玻璃隔热效果不佳的汽车内雾化会特别明显。汽车内饰各种不同材料雾化释放气体,可能会污染仪表板,雾化量大时,会凝结在前后窗玻璃和车灯玻璃上 ,影响驾驶员的视线和车灯的透射性,增加行车的不安全因素。

继续阅读……