电缆
大概没有人能像尼尔斯·博林那样对道路安全产生如此重要的影响。这位工程师 1959 年开发的三点式安全带,至今仍是所有汽车的标准强制性安全带,可能因此挽救了数百万人的生命。
电缆保护导体的推行同样富有开创性。在过去 50 年中,电气事故和相关死亡率大幅下降,一定程度上要归功于保护接地和规范的安装指导。这样的保护导体同样存在于我们的电缆中。我们将在今天的文章中向大家解释它们是什么,以及为何需要它们。
在以往的文章中,我们已经展示了电缆应用领域的案例。我们的电缆可以适用于不同的行业和应用。其中一个潜在的应用领域就是洁净室。我们今天的主题就是介绍洁净室对于电缆的特殊要求以及我们特殊的 chain flex电缆解决方案。
igus新推出两款分别适用于西门子和SEW-EURODRIVE驱动技术的装配混合电缆
igus的装配混合电缆系列产品具有节省安装空间、减轻重量、在一根电缆上同时传输动力和数据等优势。该系列再次新增两款产品,它们分别是适用于SEW-EURODRIVE电机、带MOVILINK DDI接口,以及适用于Siemens SINAMICS S210、带OCC的即装即用型混合电缆。这两款混合电缆均可选配PUR外护套,后者还可选配更具性价比的PVC外护套。另外,igus还为新电缆创建了可在EPLAN Electric P8软件中使用的宏文件,从而将电缆规划效率提高约50%。
你是否熟悉这样的场景:暑假即将结束,你在酒店匆忙安排回程事宜。酒店房间里的你在忙乱中,想尽最大努力将行李箱收拾整齐,却发现已经没有足够的空间了。奇怪的是,出门时明明打包得很妥当。难道是行李箱的可用空间变小了吗?
人们在选择电缆时,通常会讨论它的价格,但很少谈及成本。对于一根便宜的电缆,在拖链内经过数百万次的双循环使用后,其使用成本可能是高质量电缆的数倍。特别是在当前环境下,避免浪费和保护环境已成为人们茶余饭后关注的话题。所以重要的是不能只看重价格,而是要看某个部件能持续使用多久。
易格斯提供 4,600 余种适用于 24 个制造商标准的预装配动力、伺服、信号和编码器电缆,是全球第一的拖链用预装配电缆供应商。chainflex ® 高柔性电缆经久耐用,已通过全球所有最重要的电缆相关准则、法规以及标准,并提供36个月质保。