Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the business-units-for-igus domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 6121 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/wp-includes/functions.php:6121) in /var/www/html/wp-content/themes/business-units-for-igus/functions.php on line 386 法律声明 – 易格斯新闻技术资讯

法律声明

个人信息的保护和安全措施

  为切实保护易格斯博客用户个人信息,优化用户体验,易格斯博客(以下或称“我们”,指易格斯(上海)拖链有限公司)根据现行法规及政策,制定《易格斯博客个人信息保护政策》(“本政策”)。 本政策将详细说明易格斯博客在获取、管理及保护用户个人信息方面的政策及措施。本政策适用于易格斯博客向你提供的所有服务,无论你是通过计算机设备、移动终端还是其他设备获得的易格斯博客服务。

个人信息的收集

  你已知悉且同意,在你注册易格斯博客账号或使用易格斯博客提供的服务时,易格斯博客将记录你提供的相关个人信息,如:密码、手机号码等,上述个人信息是你获得易格斯博客提供服务的基础。同时,基于优化用户体验之目的,易格斯博客会获取与提升易格斯博客服务有关的其他信息,例如当你访问易格斯博客时,我们可能会收集我们各类服务的受欢迎程度、浏览器软件信息等以便优化我们的服务。

在你使用易格斯博客前,我们会引导你阅读本政策,并在你接受本政策的基础上,获得你的相关个人信息。如果你不同意提供个人信息,你将无法使用易格斯博客的全部或部分功能和服务,或无法获得更个性化的功能,或无法参加某些活动,或无法收到我们的通知等。

个人信息的管理

为了向您提供更好的服务或产品,易格斯博客将在以下情况下使用您的个人信息,前提是这样使用:
(1)法律、法规要求的;
(2)事先获得您的明确授权同意;
(3)当它符合易格斯博客的服务条款和许可协议中的规定时;

   此外,经过您授权,在现行法律法规允许的范围内,易格斯博客可以将您的非私人个人信息用于营销目的,包括但不限于在易格斯博客平台上向您展示或提供广告和宣传材料,根据您对易格斯博客服务或产品的使用情况,通知或推荐易格斯博客服务或产品信息,或您可能感兴趣的任何其他信息。它还可能包括在与授权相关的活动期间(例如,添加朋友、添加动态新地标或使用易格斯博客联系人导入工具)为信息共享选择的选项。

未经您本人允许,我们不会向除公司及其关联方外的任何公司、组织和个人,共享、转让、公开披露您的个人信息,下列情形除外:
(1)事先获得您的明确授权同意;
(2)当合法当局或监管实体要求您遵守法庭命令或法律程序时,易格斯博客必须披露您的个人信息;

(3)公司为维护合法权益而向用户提起诉讼或仲裁;
(4)当它符合易格斯博客的服务条款和许可协议中的规定时;
(5)法律法规规定的其他情形。

个人信息保护和安全措施


易格斯微博将尽一切合理努力保护我们获得的用户个人信息,并由专门的数据安全部门对个人信息进行保护。为防止用户个人信息在意外的、未经授权的情况下被非法访问、复制、修改、传送、遗失、破坏、处理或使用,微博已经并将继续采取以下措施保护你的个人信息:
(1)我们的网络服务采取了传输层安全协议等加密技术,确保用户数据在传输过程中的安全。
(2)通过采取加密技术对用户个人信息进行加密保存。
(3)采用严格的数据访问权限控制和多重身份认证技术保护个人信息;
(4)其他原因;
  尽管已经采取了上述合理有效措施,并已经遵守了相关法律规定要求的标准,但易格斯博客仍然无法保证你的个人信息通过不安全途径进行交流时的安全性。因此,用户应采取积极措施保证个人信息的安全,如:定期修改账号密码,不将自己的账号密码等个人信息透露给他人。

  你知悉:易格斯博客提供的个人信息保护措施仅适用于易格斯博客平台,一旦你离开易格斯博客,浏览或使用其他网站、服务及内容资源,易格斯博客即没有能力及义务保护你在易格斯博客以外的网站提交的任何个人信息,无论你登录或浏览上述网站是否基于易格斯博客的链接或引导。

个人信息的管理

  完成易格斯博客的帐户注册后,可以访问或修改提交到易格斯博客的个人信息。在正常情况下,您可以随时浏览和修改您提交的信息,但出于安全考虑和身份验证目的(如账户投诉服务),您可能无法修改您在注册中提供的一些初始注册信息和身份验证信息。

对Cookie及web beacon的使用

  Cookie可以帮助网站辨认注册用户,计算用户数量,通常被各网站用来判定完成注册的用户是否已经实现登录。微博承诺,对cookie信息的研究仅用于提升服务/产品质量及优化用户体验之目的。同时,如你不希望个人信息保留在cookie中,你可以对浏览器进行配置:选择”拒绝cookie”或”当网站发送cookie时通知你”,你应当知道,鉴于微博的服务是通过支持cookie来实现的,完成关闭cookie的操作后,可能影响到你访问微博或不能充分取得微博的服务。你不禁用cookie时,可能会得到提示,是否在下一次进入此网站时保留用户信息以便简化登录手续(如一键登录)。

微博使用web beacon的方法和目的与cookie是相同的。

对未成年个人信息的特别保护


  易格斯博客非常重视对儿童个人信息的保护。如果您未满18岁,在使用易格斯博客服务之前,应确保事先获得监护人的同意。如果您在易格斯博客上申请注册帐户,易格斯博客将假定您已获得上述同意。易格斯博客将按照国家有关法律法规的要求和本个人信息保护政策的规定,对儿童的个人信息进行保护。

个人信息保护政策的修改

易格斯博客保留随时更改我们的个人信息保护策略的权利,一旦对我们的个人信息保护策略的内容进行任何更改,易格斯博客将在博客网站上发布修改后的个人信息保护策略,通过这样做,易格斯博客将被视为已通知您内容更改。易格斯博客还可以使用其他适当的方法在内容发生更改时通知用户。如果您不同意易格斯博客对我们的个人信息保护策略中的条款所做的更改,您可以停止使用博客服务。如果您继续使用博客服务,您的使用将被视为确认您接受易格斯对本政策相关条款所做的更改。

您已经发表过意见了!