Uncategorized-zh
Igus是专业制造适用于移动应用的电缆厂家。因此,我们的chainflex电缆只适用于会受到低水位或周期性水位影响的应用,不适合在深水中连续使用。原因在于我们必须确保材料的耐磨性,而类似于橡胶的外护套无法做到这一点。
“Autoglide 5现在投入生产使用已经超过1年了,我们真的非常满意。这个系统安全,安静,易管理,真是智能仓库的理想选择方案。”Volker Braun说。Christian Strauch补充说:“这个系统给了我们一个滑触线的替代方案,或者说从价格,维护,安装和运行安全要求等角度,autoglide 5 给了中短程巷道物料搬运用户提供了一个绝无仅有的好选择”
简单回顾igus的历史就会发现:新的挑战也总能为新产品和新市场创造机会。如果市场没能提供合适的解决方案,那么我们可以通过好的想法、精准定位和大量的耐心研发制定出新的生产和测试标准。
直线导轨系统——特别是基于高性能高技术塑料的直线导轨系统——在运行表面上滑动行进,产生的振动最为轻微,而振动同时又会被塑料减弱。虽然这样无法具备相同的精度和硬度,但会有一种非常令人愉快的平稳性。所产生的声音很少超过45分贝。
目前,许多应用都进入了工业 4.0 时代。在各种各样的点位上收集到的数据必须传送到控制系统中。这其中就用到了我们的 chainflex 电缆。那么光缆在何种场合是正确的解决方案?光缆是否可以用于小弯曲半径应用?我们今天就来深入探讨一下这个问题。
为了满足客户需求,我们推出了chainflex class等级分类 。利用这一工具,客户就可以根据应用要求、行程、耐油性和扭转等标准选择合适的电缆。数字越大,电缆就越好。
即便行李箱已经满满当当,我还是硬塞进去了一件衬衫;看到堆满了木头的壁炉,我不自觉地又添了一根。“不是还有富余空间嘛?”很多人都对此习以为常。这种现象甚至出现在拖链内的电缆上,为此,我专门撰写了这篇文章,旨在让大家认识到过度填充拖链的危害。
chainflex 电缆广泛应用于各种领域,可以说,它似乎无处不在。这归结于 igus 拥有覆盖全面的产品供应,可满足许多工业分支的需求。当然,我们也乐于见到自家的产品出现在各行各业的应用之中。
根据您应用的主要参数,我们可提供选择合适材料和工具技术的建议,以便在注塑过程中以安全的方式为齿轮(齿形部件)塑形。我们尤其关注达到所需的齿形质量,因为除了材料特性外,这一几何特征还决定了执行机构的质量,特别是在声学方面。