关键词:

3D打印

3D printing

打印模具–通过3D打印更快地获得您的注塑产品

Quill Wang | September 17, 2021

注塑模具通常是磨削或火花侵蚀,需要相当一些制造时间,因此价格昂贵。在这种情况下,3D 打印开辟了新的可能性。增材制造的 注塑模具通常有两种形式…

继续阅读……

免维护的3D打印夹具使包装设备更加高效

Ahren Xia | December 11, 2020

当雄鹰抓取猎物时,它可以在闪电般的移动过程中根据猎物的大小快速调整自己的夹爪。这种灵活性对于包装行业只能是一种梦想。但是,使用由iglidur线材制成的坚固而又轻巧的塑料夹具,可以实现成本节约85%,速度提高70%…

继续阅读……

使用iglidur材料的凤凰钢琴

音乐行业的材料创新-iglidur塑料制成的钢琴零件

Quill Wang | October 23, 2020

3D打印的乐器零配件!在乐器制造这个领域,我们收到了越来越多的行业需求,在易格斯工程师的努力下,我们很高兴找到适合这种特殊需求的解决方案。通过使用3D打印机打印的低磨损,耐用的塑料组件,可以满足此行业的个性化的要求…

继续阅读……

igus®参与Erfurt Rapid.Tech 和 FabCon展会

Quill Wang | October 15, 2020

与往年一样,今年我们也将在爱尔福特展会(Erfurt Rapid.Tech)上展示我们最新的3D打印技术和产品。我们将展示与增材制造相关的所有主题……

继续阅读……

食品认证

易格斯滑动轴承材料获得食品和饮料行业认证

Ahren Xia | September 17, 2020

由于食品和饮料属于敏感类产品,因此涉及到的生产和加工过程往往需要针对性的精确处理。尤其是那些与食品直接接触的部分,更是如此。基于此原因,易格斯专门研发出了很多款符合食品和饮料行业要求的材料…….

继续阅读……

iglidur I8-ESD

igus新型SLS材料:用于静电释放耐磨件的3D打印

Jen Chen | July 14, 2020

免润滑的耐磨工程塑料iglidur I8-ESD可以经济高效地制造耐用的特殊零件,且没有最小起订量

继续阅读……

Turbolader 涡轮增压塑料连杆

适用汽车行业的塑料双杆端轴承

Lynna Liu (刘银) | June 24, 2020

双杆端轴承,也称为双接头连杆,指一种两边都有铰接副的杆件。铰接头可以是球面、螺纹或普通直套筒的形式,它们将杆件与相应的汽车部件连接起来。一般连杆由钢或铝制成,但是多年来我们也有很多塑料连杆被批量用于汽车项目,那么,这种替代传统金属的高性能塑料杆件,有哪些优点呢?

继续阅读……

igus 3D printed bearing for WING3D concept spoile

3D打印超跑扰流板

Lynna Liu (刘银) | May 29, 2020

爱达克(EDAG)公司基于OptiAMix多目标优化设计开发了WING3D概念扰流板,所有部件均采用3D打印方式制作而成,易格斯提供其中2个关键的轴承部件。一起来了解

继续阅读……

从原型到批量生产:选择正确的方式

Sebastian | May 9, 2020

自从增材制造工艺(例如激光烧结和 3D 打印)取得突破以来,从未有如此多样的工具可用于创造工程塑料部件和零件。现在您可以放飞自己的想象力!唯一的问题是,3D 打印带来了一些意想不到的麻烦, 那就是往往无法按计划批量生产所需的东西。“什么?我们没法打磨这些边角?而且这种轮廓没有圆角半径?” “我们根本无法生产这样的表面”。即使是事先未考虑的小改动,事后也会严重影响设备和零件成本。

继续阅读……

special vehicle driver view

3D打印用于福祉车加速环

Lynna Liu (刘银) | May 6, 2020

加速环,是Kempf公司为那些无法使用双腿开车的人设计的手动加速装置,为了适配越来越多下方扁平的方向盘,Kempf开发了新一代的“Darios 211”产品,它由211个相同滑动件组成,为了使这件滑动件既能牢固安装,又能在包覆了皮革的加速环上灵活滑动,其造型复杂独特,考虑成本和性能优势,kempf选择了iglidur®I3材料3D打印方案。

继续阅读……