滑动轴承的维护…免维护与干运转是相同的吗?
Yvan Cao | 11 11 月, 2020
维护是机器操作时的重要关注点。一方面,这确保了操作安全。 另一方面,维护与成本相关。
这项支出划分如下:
维护期间机器处于停止状态。 根据机器的不同,可能成本会很昂贵。 有些工程机械无法通过租用去使用。
必要材料的费用。 如果对大型建筑机械或多排播种机进行润滑,仅润滑脂的成本就相当可观。
在工作中……在工作田的边缘,在不稳定的环境中需要维护,那就加一桶油脂吧。

必要的人力成本。使用一台大型起重机,一位经验丰富的机械师,预计半天。 即使在播种机上,由于有许多润滑点,这种情况也很难加快起来……而且,如果维护人员没有相互配合,那就需要的维护时间更长了。
然后可能会发生机器故障,并产生严重后果。
然后再加注油脂也无济于事。
然后,就可能需要对轴承点进行彻底的大修了。
最后可能已经是为时已晚。
如果轴承完全磨损,则轴在轴承中运行时,只会让农机的轴与轴承座再次“磨损状态”,没有人会想体验这种状态,仅仅谈论这个主题就足以想象得到有多糟糕。
因此,始终要按照“多多益善”的原则进行润滑。
但是,如果维护间隔过长,因此可以提前计划,那么在工作停顿的较少时间中(比如在谷仓中作业)可以对机器进行润滑。 “预测性维护”
但是规范看起来像这样:
请每八小时……而不是在收割期进行维护。
然后机器被制约了……因此,建议离开机舱,将注油枪握在手中,然后开始维护工作。
事实是,典型的金属滑动轴承必须处于润滑才能发挥良好作用。 油脂是工作系统的一部分。
金属滑动轴承+油脂+轴=轴承系统
另一方面,iglidur滑动轴承是自润滑的。 无需添加油脂润滑。
因此,“公式”较短:
iglidur滑动轴承+轴=轴承系统
所以,现在一切都清楚了。 在iglidur滑动轴承+轴的轴承系统中,无需润滑和相关的维护,无需停机,没有机器故障,没有附带损害。
该注释可能如下所示:

实际上,由于通常轴和基座孔都是暴露在外的,如果没有油脂,可能会导致腐蚀问题。 在这种情况下,应“不时”涂抹一些润滑脂。 并不是润滑轴承,仅确保防护轴与基座孔不被腐蚀。
关于这一点的详细信息在这里介绍:
在任何情况下,维护间隔都可以延长,并且可以更好地安排工作计划。 对于农业领域的应用,季节的开始或结束是一个不错的维护选择。
在某些情况下,即使是一次润滑(组件润滑/初次润滑)也可以满足整个工作周期使用寿命。
那么它不是干运行,而是免维护!