主页
关节机器人
3D打印
轴承
拖链
电缆
直线技术
基础知识
关于易格斯
igus®中国
我们能帮你什么吗?
搜索
滚珠轴承
滚珠轴承能承受多少负荷?
滚珠轴承
什么时候应该使用滑动轴承——什么时候应该使用滚动轴承?
安装滚珠轴承时,必须考虑什么?
滚珠轴承应该涂润滑脂吗?
滚珠轴承有什么用?
滚珠轴承的安装尺寸如何标准化?
金属,塑料,陶瓷——何时使用哪个滚珠轴承?
3D 打印
3D打印机是如何运作的?
3D打印机有多贵?
3D打印的表面对耐磨零件来说是否太粗糙?
3D打印要花费多少钱?
一个3D打印组件可以使用多长时间?
为什么耐磨的3D打印部件是由 iglidur 塑料制成的?
为什么要将文件格式从STP转换为STL?
为什么选择3D打印机制作出的注塑模具?
什么是3D打印?
什么是3D打印快速注塑模具?
什么是3D打印机?
什么是多射流模型?
什么是熔丝沉积建模方法?
什么是立体光刻法?
什么是选择性激光烧结?
各种3D打印过程中的尺寸偏差
在哪里可以打印3D产品?
增材制造是什么意思?
改造公差
有哪些3D打印方法?
设计中避免公差&;3D打印定位
谁发明了3D打印机?
齿轮是什么?
齿轮是如何运作的?
Show all articles ( 16 )
Collapse Articles
iglidur®滑动轴承技术
“免润滑”是什么意思?
“免润滑”是什么意思?
“免维护”是什么意思?
“降低成本,延长使用寿命“是什么意思?
iglidur工程塑料轴承对轴的选择有什么影响?
iglidur材料和诸如POM和PA6这类简单塑料之间有什么区别?
iglidur材料和诸如POM或PA6这类简单塑料之间有什么区别?
iglidur材料对清洗剂或特殊化学品有抗性吗?
iglidur滑动轴承卡在轴上了。 该怎么办?
iglidur滑动轴承在安装的时候出现了断裂。
iglidur滑动轴承应该使用什么轴?
iglidur滑动轴承建议的公差是多少?
iglidur滑动轴承是如何生产制造的?
iglidur滑动轴承的交付时间是什么时候?
iglidur滑动轴承的外侧磨损了。
iglidur滑动轴承适用于食品工业吗?
PRT回转环的最大可能速度是多少?
pv值表示什么?
为什么iglidur塑料轴承环保?
为什么会有这么多不同的iglidur材料?
为什么滑动轴承不需要任何润滑?
为什么轴材料对滑动轴承的使用寿命的影响如此大?
为什么选择3D打印机制作出的注塑模具?
什么时候可以用xiros工程塑料滚珠轴承代替iglidur工程塑料滑动轴承?
什么材料适用于医疗设备?
但是,我能润滑我的滑动轴承吗?
何时以及如何对滑动轴承进行退火?
使用iglidur材料生产定制部件的最小起订量是多少? 是否有最小订货量/最小批量?
可以使用iglidur PRT 回转环的最重负荷是多少?
可以在什么温度下使用iglidur PRT回转环?
可以在以后铰大iglidur滑动轴承以增加或校准直径吗?
可以在以后铰大iglidur滑动轴承以增加或校准直径吗?
可以在水下使用这些材料吗?
可以在真空中使用滑动轴承吗?
可以将iglidur滑动轴承用于重载吗?
可以把iglidur滑动轴承压入塑料孔吗? 需要注意一些什么?
可以用WD-40润滑滑动轴承吗?
可以获得符合FDA标准的PRT回转环吗?PRT回转环是否适合与食物接触使用?
可以获得符合FDA标准的PRT回转环吗?PRT回转环是否适合与食物接触使用?
哪些iglidur滑动轴承适合农业领域?
哪种类型的PRT回转环最合适?
在使用iglidur滑动轴承作为滚轴时,必须要考虑的都是什么?
在哪个贸易展览会上会有iglidur轴承?
在哪些国家可以购买iglidur滑动轴承?
在哪里可以找到iglidur材料所能抵抗的化学品的清单?
在哪里可以找到iglidur材料的数据表?
在哪里可以找到iglidur滑动轴承的CAD模型?
在应用程序中,如何才能确定iglidur PRT 回转环是否起作用?
在目录中未找到合适的PRT旋转环。 是否有定制的类型?
在目录中未找到我想要的尺寸。 是否同样可以购买定制轴承或特殊尺寸的轴承?
在目录中未找到我想要的尺寸。 是否同样可以购买特殊尺寸或定制的iglidur产品?
如何为我的应用找到合适的材料?
如何为我的应用找到合适的材料?
如何安装直线滑动轴承?
如何将iglidur滑动轴承固定在轴承座上?
如何测试iglidur滑动轴承?
如何测量iglidur滑动轴承的磨损?
如何知道何时更换iglidur滑动轴承?
如何组装drylin W型直线导轨滑块
如何进行通止规测量?
对于滑动轴承的粘合有什么建议?
当进行测量时,发现滑动轴承比目录中所示的要大得多。 为什么会出现这种情况呢?
影响滑动轴承磨损的因素有哪些?
您的滑动轴承是否符合RoHS标准,什么是ROHS标准?
我只需要几个滑动轴承。 因此,价格对我来说不具有决定作用。 哪种轴承是最好的?
我可以加工iglidur滑动轴承吗?
我必须用过热的蒸汽消毒物品。我可以使用哪种iglidur材料?
我能在什么温度下使用你们的材料?
我需要一个带有特殊证书的滑动轴承,网站上没有显示这些证书。
易格斯为iglidur滑动轴承提供哪些制造选择?
易格斯塑料轴承的核心技术竞争力是什么?
易格斯如何确保短时间交货?
易格斯是否为电动式PRT回转环提供现成的解决方案?
易格斯是否提供用于驱动回转环的齿轮或齿带?
是什么让自润滑的塑料滑动轴承如此特别?
是什么让自润滑的塑料滑动轴承如此特别?
是否可以把iglidurPRT回转环夹在轴上?是否有分离式回转环?
是否可以把PRT回转环夹在轴上?是否有分离式回转环?
是否可以自由选择轴承的颜色?
是否有可再生原料制成的iglidur材料?
是否有带消防安全证书的滑动轴承?
是否有带锁定功能的iglidur PRT回转环?
是否有带齿轮的iglidur PRT回转环?
是否有抗菌的iglidur材料?
是否有用于ESD或ATEX环境的PRT旋转环? PRT回转环是否导电?
是否有用于ESD或ATEX环境的PRT旋转环? PRT回转环是否导电?
是否有用于饮用水的材料?
是否有符合ESD或ATEX要求的滑动轴承?
是否有防静电、导电或防浪涌滑动轴承?
有防霉菌的滑动轴承吗?
材料数据表上的“最大吸湿率”和“最大吸水率”有什么区别?
根据iglidur专家显示W300和J系列是最耐用的材料。 应该选择哪一种呢?
滑动轴承过早地出现故障,轴承点渗出淡红色灰尘。
滑动轴承间隙过大/过小或尺寸存在偏差
爬行效应是什么意思?
由塑料制成的滑动轴承的壁厚有多重要?可以增加壁厚以提高稳定性吗?
紫外线辐射对滑动轴承有什么影响?
轴可以”很光滑“吗?
轴承磨损是如何影响轴承间隙的?
需要轴向固定滑动轴承吗?
Show all articles ( 92 )
Collapse Articles
3D打印
3D打印机的打印精度如何?
3D打印机的注塑工具什么时候能派上用场?
直接3D打印什么时候比快速注塑模具更适合?
3D打印材料
3D打印机的打印精度如何?
3D打印机的注塑工具什么时候能派上用场?
直接3D打印什么时候比快速注塑模具更适合?
拖链
e-loop的使用寿命有多长?
e-loop的最大拉力是多少?
ISO等级是什么意思?
与总线系统相比,拖链都有哪些优势?
与悬杆相比,拖链都有哪些优势?
与电动电缆卷筒、悬杆或母线系统相比,拖链有哪些优缺点?
与钢链相比,混合拖链的优点有哪些?
为什么要在长行程中降低移动端高度?
什么时候使用活动式接头,什么时候使用固定式接头?
什么是拓展链节?它有什么用?
什么是拖链的上段?
什么是拖链的下段?
什么是拖链的理想滑行表面?
什么是辅助管束回路?
何时使用固定式接头?
关于预期使用寿命的声明有多可靠?
到底什么是“长行程应用”?
可以在计算机上监视拖链的运行状况吗?
可否在没有导槽的情况下实施长行程运行?
哪些安装选项可用于接头?
哪种护套材料颜色最适合暴露在紫外线下?
哪种拖链最常用于起重机技术?
哪种拖链适合ESD使用?
在寒冷的天气中,拖链是否还能正常工作?
在拖链的接头中,“固定式”或“活动式”是什么意思?
在旋转应用中,有哪些拖链可应用于传递数据、能量等
在滑行应用中应该考虑什么?
塑料拖链的预期使用寿命是多少
塑料拖链能够耐受特殊的化学品吗?
塑料拖链能防高温碎屑吗?
塑料滑动轴承在拖链中的作用是什么?
如何为我的工厂找到合适的拖链系统?
如何减少电缆卷轴的数量?
如何在起重机上引导光纤电缆(FOC)和以太网电缆?
如何安全可靠地引导深井钻机的能量?辅助管束回路的安全替代品是什么?
如何实现垂直运行?
如何将拖链中的振动降到最低?
如何平衡长行程过程中与导槽的偏移量?
如何快速找到合适的拖链系统?
如何才能打开拖链?
如何找到最为合适拖链系统?
如何更换e-loop中的电缆?
如何简化驱动技术/同步
如何计算拖链的长度?
如何计算长行程的链条长度?
如果使用液压软管,需要注意什么?
如果架空长度过长怎么办?
安装支架总是成套的吗?还是必须单独订购?
安装滑行应用拖链时应注意哪些事项?
对于侧倒安装的应用,应该考虑些什么?
对于圆周运动的拖链应该考虑些什么?
应该在拖链中留出多少间隙空间?
当移动端拖链施加一个小角度的弯曲好处是什么?
我是否可以买到彩色拖链?
户外使用的拖链系统应考虑什么方面?
拖链是否与工业4.0兼容?
拖链有多大声?
拖链的振动有多强?
拖链的架空长度是多少?
拖链的运行温度是多少?
拖链系统的使用寿命有多长?
易格斯e-ketten是否免维护?
易格斯拖链能否用于制冷行业?
是否有获得FDA认证的拖链?
是否有针对一、二级洁净室的供能系统?
是每件接头的零件编号吗?
最大可能行程长度是多少?
最大填充重量是多少?
有没有符合“卫生级别”的特殊拖链?
活动式连接件和固定式连接件有什么区别?
直线架空运行和安全塌腰架空运行有何区别?
谁为客户安装整套拖链系统?
辅助管束回路有什么优点?
辅助管束回路有什么缺点?
这里的“崩溃预防”是什么意思?
长行程滑行的拖链是否会降低整个系统的运行效率?
长行程的最高速度是多少?
间隙高度HF是什么意思?
需要多久润滑或更换一次拖链系统上的滚轮?
Show all articles ( 71 )
Collapse Articles
智能塑料
“smart”的实际含义是什么?
什么是人工智能?
什么是可预测性维护?
什么是工业4.0?
什么是物联网?
我们必须让易格斯进入我们的公司网络吗?
我已经有了一个仪表板,可以显示生产设施。 还需要再为isense配置一个吗?
是否需要互联网来监控设备?
有什么可以监控电缆的运行状况吗?
用于预测性维护的模块有两个,应该选择哪一个?
维护系统如何知道应该更换部件?
需要买台电脑来监控系统吗?
Show all articles ( 4 )
Collapse Articles
拖链>机器人供能
triflex R 拖链的拉伸强度有多高?
triflex R拖链与无尘室兼容吗?
triflex R管线包是如何组装的?
协作机器人的解决方案是什么?
哪些特殊材料可以生产triflex R 拖链?
我的机器人适合什么管线包?
智能塑料产品
可以在计算机上监视拖链的运行状况吗?
我能监控轴承系统的磨损情况吗?
拖链是否与工业4.0兼容?
这里的“崩溃预防”是什么意思?
drylin® 线性技术>线性导轨
我能监控轴承系统的磨损情况吗?
drylin® 线性技术>衬套
我能监控轴承系统的磨损情况吗?
iglidur® 滑动轴承技术
我能监控轴承系统的磨损情况吗?
低成本自动化
我能监控轴承系统的磨损情况吗?
电缆/chainflex高柔性电缆>以太网
为什么以太网电缆有600V?
以太网电缆的最大传输长度是多少?
在以太网电缆中,CAT是什么意思?
有什么可以监控电缆的运行状况吗?
拖链>即插即用的功能系统
为什么正确填充拖链如此重要?
为什么电缆应该去应力?
什么是去应力元件?
在拖链中,电缆的最大直径是多少?
如何运输readychain装配拖链?
drylin® 直线技术>电机控制
CanOpen和D1电机控制的快速连接
D1电机控制可以使用哪些电源?
D1电机控制在哪里?
D1电机控制的拆箱
d1电机控制的数字输出是如何连接的?
D3电机控制使用哪些电源进行运行?
D3电机控制如何获得动力?
Modbus TCP电缆与D1电机控制的连接
不要太较真。 D3直流电机控制交替使用。
可以在D3直流电机控制上直接调节什么?
哪些直流电机可以连接到D3直流电机控制?
在哪里使用直流电动机的电机控制?
如何在开关柜中安装D1电机控制?
如何将接近开关连接到D3直流电机控制?
如何将机械接近开关连接到D3直流电机控制?
如何将电机电缆连接到D1电机控制?
如何将电缆连接到D1电机控制?
如何将直流电机控制与直线轴连接?
如何将编码器电缆连接到D1电机控制?
如何知道D1电机控制的IP地址?
如何连接D1电机控制的数字输入?
是否也可以在顶帽(DIN)轨道上安装D3直流电机控制?
是否可以在D3直流电机控制中设置不同的加速度配置文件?
是否可以把一个外部开关连接到D3直流电机控制上?
Show all articles ( 16 )
Collapse Articles
电缆/chainflex>即插即用的电缆
NVP值是什么?有什么用?
什么是特性波阻抗?有何含义?
可用的连接类型有哪些?
如何测试易格斯装配电缆?
装配电缆也可以单独标记吗?
电缆/chainflex>插入式连接器
IP44指什么?
IP54指什么?
IP保护等级对连接器有何规定?
drylin®线性技术>衬套Iglidur®滑动轴承技术
剖分式直线滑动轴承的装配优势
电缆/chainflex高柔性电缆
“NEXT”是什么意思?
“电缆衰减”是什么意思?
DIN 47100颜色代码的作用是什么?
EMC是什么意思?
INI电缆的芯线标识是什么?
USB 电缆的使用长度是多少?
三种弯曲半径和温度的意义是什么?
为什么TPE电缆上的印字容易脱落?
为什么在扭转总线电缆中没有任何双绞芯线?
为什么我更倾向于在拖链运动中采用“四星式绞合”?
为什么拖链中使用7芯电缆不是特别好?
为什么有些总线电缆采用发泡绝缘 (FOAM)?
为什么电缆需要成束绞合?
为什么额定电压有两个值?
什么影响电缆的电容?
什么是“四星式绞合”?
什么是测量系统电缆?
什么是经TC-ER认证的电缆?
什么样的电缆最适合于化学环境?
可以自己在现场装配FOC光缆吗?
可扭转电缆有什么特殊之处?
哪种护套材料颜色最适合暴露在紫外线下?
哪种护套材料颜色最适合暴露在紫外线下?
在拖链应用中,导体等级多少是最耐用的?
如何为电缆选择合适的去应力元件?
如何保护电缆/软管(可能是多芯电缆)免受损坏?
对于在ATEX区域使用的电缆,必须牢记什么?
总线电缆的使用长度是多少?
控制电缆和动力电缆之间有区别吗?
是否允许在测试电压下操作电缆?
是否存在无卤PVC电缆?
根据DIN标准,导体能承受的最高温度是多少? (铜、铜锌、铜镍......)
根据TIA568-A或-B的以太网电缆的标准连接是什么意思,它们区别是什么?
电缆何时具有PoE功能?
电缆在悬挂应用中是否会变长?
电缆屏蔽在运动应用中有什么注意点?
额定电压是什么?
驱动电缆的电容是如何在运用中变得明显的?
驱动电缆的电容是如何在运用中变得明显的?
Show all articles ( 31 )
Collapse Articles
drylin®直线技术>直线导向装置
30秒内在导轨上更换轴承
QWE直线滑块的安装及间隙调整
TW-01直线滑块的安装及间隙调整
TW-12性能直线滑块的安装及间隙调整
TWE-04微型直线滑块的安装及间隙调整
什么是线性导向装置?
哪里可以买到线性导向装置?
在紧凑型导向系统的情况下,轴承是如何被改变的?
如何使线性导向装置适用于食品的使用?
如何安装直线滑动轴承?
家具制作的直线导向装置?
我如何将预加载棱柱滑块推入导轨?
润滑直线导向装置?
润滑直线轴承?不需要,谢谢!
直线导向装置,适用于小型安装空间
直线导向装置易于安装吗?
直线导向装置的防腐?
直线导向装置符合人体工程学吗?
自动TWA直线滑块的安装及间隙调整
轻巧型直线导向装置是未来发展的趋势吗?
Show all articles ( 12 )
Collapse Articles
drylin® 直线技术
带制动器的直线导向装置
®线性技术>直线导向装置
如何组装drylin W型直线导轨滑块
drylin® 直线技术>衬垫
衬垫是如何更换的?
滑动轴承技术iglidur®
哪些iglidur滑动轴承适合农业领域?
Popular Articles
驱动电缆的电容是如何在运用中变得明显的?
以太网电缆的最大传输长度是多少?
电缆何时具有PoE功能?
根据TIA568-A或-B的以太网电缆的标准连接是什么意思,它们区别是什么?
可以自己在现场装配FOC光缆吗?
Newest Articles
剥电缆 ——谁会喜欢这令人头疼的工作?
滚珠轴承能承受多少负荷?
滚珠轴承的安装尺寸如何标准化?
安装滚珠轴承时,必须考虑什么?
什么时候应该使用滑动轴承——什么时候应该使用滚动轴承?
Recently Updated Articles
如何组装drylin W型直线导轨滑块
剥电缆 ——谁会喜欢这令人头疼的工作?
可以将iglidur滑动轴承用于重载吗?
滚珠轴承能承受多少负荷?
电缆何时具有PoE功能?
顶 +16
踩 -1
您已经发表过意见了!