滑动轴承
顾名思义,活塞杆的最初用途是作为活塞发动机的一种机械部件。在我们的思维中,通常将“活塞杆”在液压缸中的应用和硬铬轴在其中的应用联系起来。一般来说,这也不是一个完全正确的表述…
易格斯在德国科隆拥有全球最大的运动塑料应用测试实验室,每年约进行12,000次测试,其中包括在最不利的条件下对各种各样的材料进行测试。在目前的测试中,xiros®滚珠轴承在盐水测试中与其金属同类产品竞争。那么,结果如何呢?
随着人们对健康的关注越来越多,日常生活中,人们对自身的健康管理、体重管理也愈来愈重视。在这个大背景下,筋膜枪仿佛一夜之间,走进了大家的视线。从最开始运动员康复师手中的利器,到健身房中的标准配备,再到长途开车、办公室久坐之后的恢复神器,筋膜枪带来的麻酥的痛并快乐的感觉,征服了越来越多的人……
差速锁的数量体现了车辆的越野能力,在装有“三把锁”的越野车差速锁中,客户使用了iglidur塑料滑动轴承。越野车的灵魂就是能够载着你到尽可能多的地方去,无论是沙漠、海滩、山地、泥泞、雪原、陡坡……所以塑料轴承的耐腐蚀、不生锈、无需额外润滑的好处在这里得到了充分的体现。另外,选用调心轴承,对于这种长轴,可以降低执行器工作可靠性对安装精度的依赖。
磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。
坏掉的厨房电器对我来说就是一场噩梦。虽然我的职业让我对机械设备以及他们的工作原理非常感兴趣,但如果在家庭生活中碰到这些问题,我是极度厌恶的。尤其是坏到要我去修理的时候。
在欧洲现代化高铁车辆的应用装配过程中,装配流程必须经过符合EN45545标准的测试和评估。这是非常耗时且形式化的流程。
轴承的工作环境,材料的重量等因素在选用时都需要被考虑到。
易格斯能在哪些方面帮助提升符合标准的产品设计呢?
自动可折叠的上车踏板,既可以提高SUV的上下车便捷性和车辆档次,又可以降低高速行驶时的油耗。一套折叠机构可用到多达20只滑动轴承,考虑恶劣的使用环境,iglidur塑料轴承具备耐腐蚀、寿命更长、耐脏污等优势,颇受改装件厂家青睐。
正确的选择通风设备的滑动轴承可以避免吱吱声和其他故障。乍看之下,这种滑动轴承的应用不怎么引人注目,但是,酒店里还有一些非常关键的通风系统需要重点考虑,在发生火灾时,这些特殊的通风系统-就是所谓的防火阀系统-需要调节氧气供应,并保持逃生路线尽可能无烟。在这个时候,通风机构中的滑动轴承的功能性和可靠性对于生存至关重要。
使用xiros工程塑料滚珠轴承,您可以享受100%塑料制成的免润滑滚珠轴承。没有油脂和润滑油,不残留在手上或者机器上!