关键词:

免润滑

lubrication free

适用于拖链的耐用电缆——为什么一家工程塑料公司要制造电缆?

Jen Chen | 17 11 月, 2021

易格斯(igus)这样的工程塑料公司为什么会为拖链开发耐用电缆呢?原因其实很简单。1971年,当易格斯推出首款工程塑料拖链时,许多客户对这种全新的能源供应理念表现出极大的兴趣,纷纷希望用工程塑料拖链来改造他们的系统。

继续阅读……

ticket machine

为什么您的售票机滚珠轴承应使用igus®

Daniel Chen | 24 9 月, 2021

售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…

继续阅读……

滚珠轴承的替换

传统轴承的替代品——igus® 聚合物轴承

Daniel Chen | 17 9 月, 2021

许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…

继续阅读……

专为汽车行业开发的 igus dryspin®导螺杆专利技术,实现快速免润滑的操作

Jen Chen | 19 7 月, 2021

采用 dryspin® 技术的导螺杆和导螺杆螺母利用了免润滑的线性技术原理。

继续阅读……

光伏清洁设备轴承

光伏设备清洁系统中的聚合物滚珠轴承

Daniel Chen | 1 7 月, 2021

天气越来越好,光照时间变得更长,更密集。其实不仅是人类在补充能量,实际上光伏系统也在这样做。这些设备整年都暴露于强烈的气候影响下,尤其是在…

继续阅读……

xiros定制滚珠轴承

多种规格的滚珠轴承–igus®提供了无限的可能性

Daniel Chen | 24 6 月, 2021

滚珠轴承有多种不同的外形。无论是深沟球轴承,带法兰的滚珠轴承还是调心滚珠轴承:标准目录里列出了这些轴承的各种材料,设计以及尺寸。但是定制方案呢?定制的滚珠轴承对igus并不陌生…

继续阅读……

符合FDA的xiros解决方案

符合FDA标准的xiros导辊:与金属解决方案相比,重量减轻了60%

Daniel Chen | 14 1 月, 2021

现在,这种用于输送和导向的导辊解决方案有了更轻的,符合FDA的版本。用于贴标,包装和食品应用的xiros导辊由一个蓝色PVC管和两个内外圈为xirodur B180、滚珠为不锈钢球的法兰轴承组成…

继续阅读……

PM4520_igubal-ESQM

适用于沙漠:免润滑的igubal基座轴承实现太阳能电池板自动调节

Jen Chen | 15 12 月, 2020

用于方形型材的igus太阳能基座轴承在实验室测试中取得超过72年使用寿命的优异成绩

继续阅读……

no lubrication

滑动轴承的维护…免维护与干运转是相同的吗?

Yvan Cao | 11 11 月, 2020

通常轴和基座孔都是暴露在外的,如果没有油脂,可能会导致腐蚀问题。 在这种情况下,应“不时”涂抹一些润滑脂。 这并不是润滑轴承,仅确保防护轴与基座孔不被腐蚀。所以并不是干运行,而是免维护。

继续阅读……

啤酒升降机

DIY啤酒升降机中的丝杆技术

Kevin Huang | 25 9 月, 2020

自建啤酒升降机为大家提供了一种解决方案,最多同时容纳21个饮料瓶可以在时尚的啤酒升降机中冷却,而且完全不需要用电,这应该会是每个派对的一个亮点。啤酒提升机能否顺利使用的一个关键是正确使用快速丝杆驱动系统。丝杠的长度大约是1米左右。

继续阅读……