类别:

second-zh

required for theme

使用iglidur材料的凤凰钢琴

音乐行业的材料创新-iglidur塑料制成的钢琴零件

Quill Wang | 23 10 月, 2020

3D打印的乐器零配件!在乐器制造这个领域,我们收到了越来越多的行业需求,在易格斯工程师的努力下,我们很高兴找到适合这种特殊需求的解决方案。通过使用3D打印机打印的低磨损,耐用的塑料组件,可以满足此行业的个性化的要求…

继续阅读……

机器人与激光设备

精益自动化:igus机器人控制系统具备21个数字量输入输出信号

Kevin Huang | 21 10 月, 2020

精益自动化:igus机器人控制系统具备21个数字量输入输出信号

工业低成本自动化是通过模块化设计、用户友好性和可靠性达到低成本和高产率。

为了使机器人编程与控制更加简单,igus在其低成本自动化产品线中增加了igus机器人控制系统。它的特别之处在于,多达21个数字量I/Os使得其对各种桌面设备的控制简单而高效。

继续阅读……

最大的igus滑动轴承是多大?最大都不够,该怎么办?

Yvan Cao | 14 10 月, 2020

大尺寸轴承并以标准件的价格为您量身定做!“通用” iglidur G提供了各种尺寸的轴承选择。最小的轴承的内径为3mm(其他iglidur材料的内径存在更小标准件)。 igus目录中零件的最大内径为195mm。如果需要的大轴承却没有标准零件,该怎么办?

继续阅读……

重载应用条件下-轴和滑动轴承的使用寿命最大化研究

Yvan Cao | 30 9 月, 2020

磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。

继续阅读……

冷却水泵轴承

滑动轴承在无刷直驱泵中的应用——一个发生在圣诞节的故事

John Ji | 30 9 月, 2020

坏掉的厨房电器对我来说就是一场噩梦。虽然我的职业让我对机械设备以及他们的工作原理非常感兴趣,但如果在家庭生活中碰到这些问题,我是极度厌恶的。尤其是坏到要我去修理的时候。

继续阅读……

外骨骼–仿生学

Scott Xiong | 28 9 月, 2020

外骨骼在动物界广泛存在,而这为人们提供了解决问题的思路。
节肢动物的外骨骼和哺乳动物的内骨骼一样,都能帮助稳定支撑身体重量。为什么不将两个系统的优点相互结合?

继续阅读……

上车踏板

iglidur H2/P210用于上车自动折叠踏板

Lynna Liu (刘银) | 25 9 月, 2020

自动可折叠的上车踏板,既可以提高SUV的上下车便捷性和车辆档次,又可以降低高速行驶时的油耗。一套折叠机构可用到多达20只滑动轴承,考虑恶劣的使用环境,iglidur塑料轴承具备耐腐蚀、寿命更长、耐脏污等优势,颇受改装件厂家青睐。

继续阅读……

无润滑球轴承

为什么无润滑是您的滚珠轴承更好的选择

Daniel Chen | 18 9 月, 2020

使用xiros工程塑料滚珠轴承,您可以享受100%塑料制成的免润滑滚珠轴承。没有油脂和润滑油,不残留在手上或者机器上!

继续阅读……

食品认证

易格斯滑动轴承材料获得食品和饮料行业认证

Ahren Xia | 17 9 月, 2020

由于食品和饮料属于敏感类产品,因此涉及到的生产和加工过程往往需要针对性的精确处理。尤其是那些与食品直接接触的部分,更是如此。基于此原因,易格斯专门研发出了很多款符合食品和饮料行业要求的材料…….

继续阅读……

A / C旋钮

Xiros塑料滚珠轴承用于汽车内饰

Lynna Liu (刘银) | 16 9 月, 2020

Xiros自润滑塑料滑动轴承自重轻,灵活,无需额外润滑,以下是3个非常适合使用塑料球轴承的地方:空调调节器、电子换挡旋钮、多媒体调节器

继续阅读……