second-zh
required for theme
人们通常比较关心去优化部件或系统的使用寿命。 在包装和饮料行业中,机器的工作频率特别高,因此部件的使用寿命确实起着重要的作用。 但是,延长机器包装或灌装的产品的使用寿命…
现在,这种用于输送和导向的导辊解决方案有了更轻的,符合FDA的版本。用于贴标,包装和食品应用的xiros导辊由一个蓝色PVC管和两个内外圈为xirodur B180、滚珠为不锈钢球的法兰轴承组成…
越来越多的人喜欢在家里度过假期。夏天,当温度超过30°C的极限,唯一的帮助就是跳入泳池。但是游泳池爱好者知道花园里游泳池的问题:秋天和冬天留下的印记不会消失。污垢,叶子和苔藓积聚,清洁是一项艰巨的任务。很多泳池爱好者会说:我需要一个游泳池清洁工……
易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……
为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……
汽车工业的创新发展需要更加先进的生产制造工艺,尤其是在多部件集成的情况下,单个零件的注塑成型已逐渐发展出所谓的混合或2C(Two Component)二次注塑成型……
当雄鹰抓取猎物时,它可以在闪电般的移动过程中根据猎物的大小快速调整自己的夹爪。这种灵活性对于包装行业只能是一种梦想。但是,使用由iglidur线材制成的坚固而又轻巧的塑料夹具,可以实现成本节约85%,速度提高70%…
滚珠轴承已成为机械工程中不可缺少的部分。滚珠轴承的设计多种多样,其部件的组成材质取决于工业应用的工况场合。以下显示了最常用的滚珠轴承及其使用位置…
我们经常遇到类似问题。 在大多数应用中使用简单的滑动轴承。 由于它们通常以过盈配合方式安装并固定在基座孔中,因此它们几乎不可能掉落或断裂…