直线技术
新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…
易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……
食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……
为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……
可以在位置调节中去除油脂润滑吗?大多数包装机械都有很多位置调节的地方。 它们通常由梯形螺母和相应的丝杠制成。 许多仍采用金属丝杠螺母的方案。 为了调节顺滑…
自建啤酒升降机为大家提供了一种解决方案,最多同时容纳21个饮料瓶可以在时尚的啤酒升降机中冷却,而且完全不需要用电,这应该会是每个派对的一个亮点。啤酒提升机能否顺利使用的一个关键是正确使用快速丝杆驱动系统。丝杠的长度大约是1米左右。
igus螺母在为重载应用提供解决方案时具有哪些优势?一般在重载应用中使用螺母时,螺母需要满足很多要求,其中最重要的一点是螺纹在高轴向载荷和径向载荷下的耐久性。那么我们塑料螺母是否能胜任这种应用呢?
drylin®硬质阳极氧化导轨/轴的色差问题经常会引起人们对其使用功能的担忧,这篇文章将对这种现象做一个技术说明:理解为什么会有这种情况发生?是否可以避免?然后尽量给那些必须要完全相同产品外观的客户一些可能的解决方案!
iglidur是什么?为什么客户愿意选购iglidur材料的轴承?我对发表这篇文章有些迟疑,因为这里必然要揭开易格斯产品的“神秘面纱”。