类别:

滑动轴承

汽车内饰

在汽车内饰中使用工程塑料滚珠轴承有哪些优势?

Ethen Liang | 19 8 月, 2021

内饰的开发对于设计者和工程师来说是一个大的挑战。仅仅几秒钟之内,它创造了第一直觉。在我们坐上椅子之前,我们先伸手去触碰方向盘。紧接着,我们检查座椅扶手,触碰车窗调节按钮…

继续阅读……

易格斯自润滑免维护轴承

我什么时候应该更换滚珠轴承?

Daniel Chen | 13 8 月, 2021

当以下情况出现时,需要更换滚珠轴承:由磨损引起的轴承游隙已达到不可接受的水平,例如,当轴“下垂”时…

继续阅读……

通过可靠的部件降低自动售货机的成本

Ahren Xia | 20 7 月, 2021

无论是办公室的零食售卖机、商场的自助回收设备,还是街上的自动取款机,如果可能,他们都必须

继续阅读……

聚合物涂层

聚合物涂层–保护零件免受磨损的方法

John Ji | 16 7 月, 2021

表面涂层早已在日常生活的各个领域中发挥了作用。从平底锅到自行车车架,各种涂层材料及其性能范围非常广泛。最近的应用被称为摩擦聚合物涂层。这种应用是基于采用工程塑料材质…

继续阅读……

易格斯自润滑轴承

烧结轴套的比较:优点和缺点

John Ji | 16 7 月, 2021

由烧结青铜制成的衬套或滑动轴承可用于许多轴承应用中,又称粉末冶金轴套。 它们的采购价格相对便宜,可提供多种尺寸,并且能够“自润滑”或“免维护”。 但是,绝不像许多用户认为的那样普遍适用于烧结衬套。在此篇文章中,我将对其优势进行更细致的分析,以及何时可以使用聚合物制成的普通衬套来更可靠地实现免维护和自润滑的特点…

继续阅读……

光伏清洁设备轴承

光伏设备清洁系统中的聚合物滚珠轴承

Daniel Chen | 1 7 月, 2021

天气越来越好,光照时间变得更长,更密集。其实不仅是人类在补充能量,实际上光伏系统也在这样做。这些设备整年都暴露于强烈的气候影响下,尤其是在…

继续阅读……

xiros定制滚珠轴承

多种规格的滚珠轴承–igus®提供了无限的可能性

Daniel Chen | 24 6 月, 2021

滚珠轴承有多种不同的外形。无论是深沟球轴承,带法兰的滚珠轴承还是调心滚珠轴承:标准目录里列出了这些轴承的各种材料,设计以及尺寸。但是定制方案呢?定制的滚珠轴承对igus并不陌生…

继续阅读……

如何延长滚珠轴承的使用寿命?

Daniel Chen | 1 4 月, 2021

来自许多来源的异物会污染润滑剂。例如,少量的灰尘,污垢或沉积物污染油膜后增加了轴承磨损的程度。机器的运行受损或机器停止运转提高了大量成本。就杂质的参数而言,尺寸、浓度和硬度的任何增加都会影响轴承的磨损。

继续阅读……

低成本培养皿处理实验室

Scott Xiong | 23 3 月, 2021

为什么要在实验室中使用自动化?许多小型实验室希望优化其流程并提高样本处理效率,但由于其仅有的简单设备与料仓,因此在通常高昂的成本和耗时的集成工作面前退缩…

继续阅读……

用于包装样机开发或测试的滑动轴承样品

Ahren Xia | 18 3 月, 2021

iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。

  • 可以供应板材、棒材及空心棒形式,具有一系列规格尺寸。
  • 100%免维护和免润滑。
  • 很多都有现货供应,可以立即交付。

继续阅读……