轴承
节温器是汽车控制发动机冷却液流向的阀门,可以根据冷却液温度的高低自动调节进入散热器的水量,对发动机的使用寿命和效率起着重要的作用。本文将介绍一种全新的电子节温器,其阀门转轴位置使用了iglidur H1,使节温器运行灵敏、稳定可靠。
在狭小的空间中兼顾工作和生活,并不容易。为此,室内设计专业的学生Valeria Vysozki设计了一款名为“Frida”的家具。这是一款非常实用的解决方案:平时,可以在柔软的软垫沙发上放松身心;工作时,只需拉出工作板,就可以将沙发变成写字台。而igus免润滑且免维护的高性能工程塑料,确保了这款多功能家具的平稳运行。
商用车设计良好的扰流系统不仅能提高驾驶安全性,还能提高燃油经济性,降低货运成本。在扰流机构中存在大量的连杆和铰链,在这些铰链中安装自润滑塑料产品,可降低噪音、提高寿命,提高机构可靠性。
免润滑、比金属材料轻、运行安静,交付迅速……多年来我们凭借这样的优势吸引了众多的汽车行业客户,在这篇文章里,你会找到一个对此问题的总结……
为了保证iglidur塑料滑动轴承符合尺寸要求,我们选择将轴承压入标准的基座孔之后,用通止规检验内径,为什么呢?这篇文章将作出解释。
“解放暴涨372%……”近年来,一汽解放自主研发并掌握了变速器核心技术,技术水平国内领先。得益于活力十足的研发团队和开放的交流环境,我们有幸在变速箱系统中批量装载上iglidur 高性能塑料轴承,应用遍布于多款畅销车型,尤其在变速箱操纵系统,iglidur发挥其独特的优势:降低噪音、耐磨耐用、自润滑免维护。那么,除了操纵之外,我们还有什么其他应用地方可以推荐吗?
高楼大厦中存在“看不见”的管路——空调换气系统以及防火安全系统,它们协同调节温度,保证建筑良好的空气环境,或者降低火灾中财产损失,或者保障人身安全。阀,是系统的关键组成部分,本文将向您介绍iglidur工程塑料轴承在风阀类结构中的应用,让您了解易格斯产品如何帮助提升免维护性能,进一步提高产品可靠性,在降低成本的前提下,我们还能提供结构设计优化后的轴承,使安装更加便捷。