igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承
在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。
以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。
运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。
现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。
电缆必须的耐磨损性始终与其应用场景有关。根据预期的用途,电缆或多或少都需要具备耐磨损性。虽然每种护套材料的质量有着根本性的不同,但更贵并不总是代表更好。
机器人工业的飞速发展,对设备和相应的机器人部件提出了更高的要求。其中包括用于供能拖链和机器人的电缆。用于机器人的电缆必须满足较高的要求,并能经受快速发展的考验。我们的 chainflex 机器人电缆就可以做到这一点。
对于特定应用或行业所使用的电缆,实际应该选择哪种外护套呢?我们认为PVC 外护套的电缆最适合应用于室温下干燥的环境;PUR 外护套材料适用于机床行业;TPE 外护套材料适用于全球各地的低温环境。
采用 dryspin® 技术的导螺杆和导螺杆螺母利用了免润滑的线性技术原理。