igutex滑动轴承技术:双层卷绕创造出的坚固结构滑动轴承

Jen Chen | 29 11 月, 2024

igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承

在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。

继续阅读……

VECTOR铜奖之浙江大丰舞台控制系统:高速升降不是梦

Jen Chen | 20 11 月, 2024

以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。

继续阅读……

使用igus新版readycable电缆查找器快速找到合适的驱动电缆

Jen Chen | 8 11 月, 2024

运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。

继续阅读……

igus的新型办公室拖链OfficeChain:用于可升降办公桌的完美电缆导向解决方案

Jen Chen | 11 10 月, 2024

现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。

继续阅读……

最新新闻

过度填充拖链的后果

Jen Chen | 13 5 月, 2022

即便行李箱已经满满当当,我还是硬塞进去了一件衬衫;看到堆满了木头的壁炉,我不自觉地又添了一根。“不是还有富余空间嘛?”很多人都对此习以为常。这种现象甚至出现在拖链内的电缆上,为此,我专门撰写了这篇文章,旨在让大家认识到过度填充拖链的危害。

继续阅读……

电缆用在哪里?chainflex 电缆用于高空应用

Jen Chen | 8 4 月, 2022

chainflex 电缆广泛应用于各种领域,可以说,它似乎无处不在。这归结于 igus 拥有覆盖全面的产品供应,可满足许多工业分支的需求。当然,我们也乐于见到自家的产品出现在各行各业的应用之中。

继续阅读……

执行器中由 iglidur® 高性能聚合物制成的齿轮

Ethen Liang | 24 3 月, 2022

根据您应用的主要参数,我们可提供选择合适材料和工具技术的建议,以便在注塑过程中以安全的方式为齿轮(齿形部件)塑形。我们尤其关注达到所需的齿形质量,因为除了材料特性外,这一几何特征还决定了执行机构的质量,特别是在声学方面。

继续阅读……

驱动技术中的不锈钢直线模组

Kevin Huang | 10 3 月, 2022

有两种类型的不锈钢被应用于直线驱动技术,它们是 X46/X90 不锈钢和 V2A/V4A 不锈钢。其中,X46/X90 是一种硬质不锈钢材料,而 V2A/V4A 则是非硬化的。

继续阅读……