第一版设计选用的是黄铜轴承,但黄铜轴承导电,初步实验后被电子部门拒绝;V-zug设计师随后尝试了陶瓷轴承,尽管陶瓷拥有足够高的硬度和精度,但由于成本过高,也被拒绝作为替代材料。“我们面临的挑战是,我们要谈论尽可能小的公差。如果塑料零件超出公差范围,则旋钮会摆动或卡住,” Axel Ebert——瑞士易格斯负责人说。
2020年6月27日上海正式宣布滴滴自动驾驶网约车服务上线,标志着无人驾驶技术及应用已基本成熟。没有司机,或者司机调整到自动驾驶模式后,汽车内部就可以转变为娱乐游戏、休息或会议场所,乘客可以调整靠背、也可以将座椅旋转成面对面开会模式,座椅的功能会越来越丰富。除了我们以往熟知的骨架各铰链处衬套之外,运动塑料的优势也将延伸到电机核心件、滑轨、回转盘轴承、丝杠螺母、拖链等等。
汽车铰链、座椅等部位经常会遇到一些适配冲孔的衬套,我们通常会推荐iglidur M250作为最佳方案。现在我们有了一款新的衬套材料——iglidur K250,它不仅继承了iglidur M250的诸多优点,还在耐温能力和柔韧性、抗磨损方面表现出了更显著的优势。
双杆端轴承,也称为双接头连杆,指一种两边都有铰接副的杆件。铰接头可以是球面、螺纹或普通直套筒的形式,它们将杆件与相应的汽车部件连接起来。一般连杆由钢或铝制成,但是多年来我们也有很多塑料连杆被批量用于汽车项目,那么,这种替代传统金属的高性能塑料杆件,有哪些优点呢?
节温器是汽车控制发动机冷却液流向的阀门,可以根据冷却液温度的高低自动调节进入散热器的水量,对发动机的使用寿命和效率起着重要的作用。本文将介绍一种全新的电子节温器,其阀门转轴位置使用了iglidur H1,使节温器运行灵敏、稳定可靠。
商用车设计良好的扰流系统不仅能提高驾驶安全性,还能提高燃油经济性,降低货运成本。在扰流机构中存在大量的连杆和铰链,在这些铰链中安装自润滑塑料产品,可降低噪音、提高寿命,提高机构可靠性。
在山东菏泽,有一群敢拼敢想的年轻人,创立了一家名为“众锐工设”的房车改装公司。他们乐于了解新兴的技术和产品,在了解了我们的自润滑产品之后,就立刻开始了尝试。近期,一款新设计的房车就成功应用上iglidur A160耐磨带,耐磨带贴在伸缩床的导槽里,使床在伸缩移动时顺畅又安静,使用寿命更长。
免润滑、比金属材料轻、运行安静,交付迅速……多年来我们凭借这样的优势吸引了众多的汽车行业客户,在这篇文章里,你会找到一个对此问题的总结……