谁会喜欢手指上沾满油污?

Kevin Huang | 9 6 月, 2022

由高性能塑料制成的直线滑动轴承可以解决急需的润滑油脂与卫生、清洁的环境之间的矛盾。塑料在加工过程中已内置有固体润滑剂,不需要额外的外部润滑。

继续阅读……

谁会穿铅制鞋子?

Kevin Huang | 9 6 月, 2022

在机器和设备设计及自动化方面,减轻重量也很重要。重量每多一克都会增加能量需求或减缓移动速度。惯性质量原理在此处适用

继续阅读……

直线导轨安静运行有多重要?

Kevin Huang | 9 6 月, 2022

直线导轨系统——特别是基于高性能高技术塑料的直线导轨系统——在运行表面上滑动行进,产生的振动最为轻微,而振动同时又会被塑料减弱。虽然这样无法具备相同的精度和硬度,但会有一种非常令人愉快的平稳性。所产生的声音很少超过45分贝。

继续阅读……

驱动技术中的不锈钢直线模组

Kevin Huang | 10 3 月, 2022

有两种类型的不锈钢被应用于直线驱动技术,它们是 X46/X90 不锈钢和 V2A/V4A 不锈钢。其中,X46/X90 是一种硬质不锈钢材料,而 V2A/V4A 则是非硬化的。

继续阅读……

当直线轴承达到使用寿命时会发生什么?

Kevin Huang | 10 6 月, 2021

大多数直线轴承,无论是带有金属滚珠、滚动元件、涂层还是粘合元件,都因其设计而无法重复使用。对于用户来说,这意味着需要重新订购一个新的直线轴承,这会导致重新采购和交货时间的成本。废弃轴承正确处理也是一个额外的挑战,因为使用了润滑剂,许多轴承必须作为危险废物进行处理。易格斯并非如此…

继续阅读……

易格斯丝杠的制造工艺

丝杆的生产

Kevin Huang | 26 3 月, 2021

丝杆的生产实际上如何工作?有哪些可用的工艺,滚轧和旋线制造工艺之间有什么区别?
为了找出答案,我们应该首先比较滚轧和回旋的两种制造方法…

继续阅读……

自锁技术

自锁–这是什么?

Kevin Huang | 8 2 月, 2021

如果遇到螺纹问题,则经常会遇到“自锁”一词。但是,“自锁”与丝杠技术的确切含义是什么?高螺旋线和梯形线有什么区别?下文中我们会简要的说明一下这些概念…

继续阅读……

易格斯直线技术快速发货

来自德国科隆,符合FDA标准,用于医疗行业的直线技术产品介绍

Kevin Huang | 29 1 月, 2021

新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…

继续阅读……

机器人与激光设备

精益自动化:igus机器人控制系统具备21个数字量输入输出信号

Kevin Huang | 21 10 月, 2020

精益自动化:igus机器人控制系统具备21个数字量输入输出信号

工业低成本自动化是通过模块化设计、用户友好性和可靠性达到低成本和高产率。

为了使机器人编程与控制更加简单,igus在其低成本自动化产品线中增加了igus机器人控制系统。它的特别之处在于,多达21个数字量I/Os使得其对各种桌面设备的控制简单而高效。

继续阅读……

啤酒升降机

DIY啤酒升降机中的丝杆技术

Kevin Huang | 25 9 月, 2020

自建啤酒升降机为大家提供了一种解决方案,最多同时容纳21个饮料瓶可以在时尚的啤酒升降机中冷却,而且完全不需要用电,这应该会是每个派对的一个亮点。啤酒提升机能否顺利使用的一个关键是正确使用快速丝杆驱动系统。丝杠的长度大约是1米左右。

继续阅读……