设计和制造注塑模具需要花费数天和数周的时间,这是设计人员面临的最糟糕的状况。 当生产最终开始时,第一个元件从模具中脱离时,一个令人头疼的意外情况发生了—模制件的表面具有凹痕,这些凹痕不仅看起来难看,而且可能会影响零件的性能…
表面涂层早已在日常生活的各个领域中发挥了作用。从平底锅到自行车车架,各种涂层材料及其性能范围非常广泛。最近的应用被称为摩擦聚合物涂层。这种应用是基于采用工程塑料材质…
由烧结青铜制成的衬套或滑动轴承可用于许多轴承应用中,又称粉末冶金轴套。 它们的采购价格相对便宜,可提供多种尺寸,并且能够“自润滑”或“免维护”。 但是,绝不像许多用户认为的那样普遍适用于烧结衬套。在此篇文章中,我将对其优势进行更细致的分析,以及何时可以使用聚合物制成的普通衬套来更可靠地实现免维护和自润滑的特点…
在挤压过程中,聚合物通过挤压模具被持续地熔化和挤出并成形。通过这种方式,就可以将聚合物成型为棒料,线材、型材、板材或薄膜等形式,这就是所谓的挤出物…
顾名思义,活塞杆的最初用途是作为活塞发动机的一种机械部件。在我们的思维中,通常将“活塞杆”在液压缸中的应用和硬铬轴在其中的应用联系起来。一般来说,这也不是一个完全正确的表述…
为了确保中国客户的生产物料供应及时,面对第二波疫情考验,易格斯德国一方面加强防疫措施,另一方面抓紧组织生产和协调货运。10月29日,易格斯宣布11月2日即启动7天快速样品模具服务,如果同时配合快速物流通道,中国客户收到定制样品的时间有望从原来的6周缩短到最快14天。
坏掉的厨房电器对我来说就是一场噩梦。虽然我的职业让我对机械设备以及他们的工作原理非常感兴趣,但如果在家庭生活中碰到这些问题,我是极度厌恶的。尤其是坏到要我去修理的时候。
在欧洲现代化高铁车辆的应用装配过程中,装配流程必须经过符合EN45545标准的测试和评估。这是非常耗时且形式化的流程。
轴承的工作环境,材料的重量等因素在选用时都需要被考虑到。
易格斯能在哪些方面帮助提升符合标准的产品设计呢?
正确的选择通风设备的滑动轴承可以避免吱吱声和其他故障。乍看之下,这种滑动轴承的应用不怎么引人注目,但是,酒店里还有一些非常关键的通风系统需要重点考虑,在发生火灾时,这些特殊的通风系统-就是所谓的防火阀系统-需要调节氧气供应,并保持逃生路线尽可能无烟。在这个时候,通风机构中的滑动轴承的功能性和可靠性对于生存至关重要。
iglidur是什么?为什么客户愿意选购iglidur材料的轴承?我对发表这篇文章有些迟疑,因为这里必然要揭开易格斯产品的“神秘面纱”。