iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。
在包装、食品和饮料行业中使用到很多不同材料的光轴。如果需要经济高效的解决方案,一般使用轴承钢轴。如果轻量化比较重要,可以使用铝合金轴。如果应用是在潮湿的环境中或采用化学介质进行强力清洁,则轴的耐腐蚀性很重要,不锈钢是一个很好的选择…
在包装设备中,有很多不同的方式来同步多个调整机构。 但是,哪种对我和我的应用是最合适的? 这个问题通常不容易回答。 但是,如果这种方式简单而不复杂呢?
重量一直是工程师比较关注的地方。如何消除不必要的重量并减少所需的驱动力?或者简单地说,如何减轻系统的重量?这项工作通常并不容易,需要做出一些妥协或使用昂贵的特殊材料或技术……
人们通常比较关心去优化部件或系统的使用寿命。 在包装和饮料行业中,机器的工作频率特别高,因此部件的使用寿命确实起着重要的作用。 但是,延长机器包装或灌装的产品的使用寿命…
易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……
食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……
为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……