DryLin
新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…
易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……
食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……
为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……
When I talk about low-cost automation, it reminds me of all projects I have participated in the past 13 years. For recent years, we have been focusing on providing linear bearing parts and some linear module products for OEMs. Our products are always found to be used to do some incredible things, but we have […]
drylin®硬质阳极氧化导轨/轴的色差问题经常会引起人们对其使用功能的担忧,这篇文章将对这种现象做一个技术说明:理解为什么会有这种情况发生?是否可以避免?然后尽量给那些必须要完全相同产品外观的客户一些可能的解决方案!
虽然我们一直发现我们的产品会被用于一些疯狂的应用,但过去我们发现最大行业仍然是包装、纺织、汽车、医疗行业(医用床、手推车、担架),实验室仪器(其中许多已经用于实验室自动化),等通用机械制造行业。对于这些行业来说,drylin直线滑动轴承的主要优势是免维护,自润滑,而且产品的重量轻、耐腐蚀。在过去的几年里,我们也看到一些新兴行业的涌现,比如机器人,AGV,3D打印机,小型数控机床移门,摄影器材移动控制,自动化设备,尤其是自动售货系统,自动商店等等。
On June 27, 2020, Shanghai officially announced the launch of Didi’s self-driving service online, which signify that driverless technology and applications have basically matured. Without a driver, or the driver adjusts to automatic driving mode, the internal space of a car can be transformed into entertainment room,or games, rest , meeting room. Passengers can adjust […]
igus推出的全球首款工程塑料伸缩导轨,再一次展现了塑料的无限潜力。它不仅轻巧、可快速装配,而且因采用注塑成型工艺而更具经济效益。它的应用范围也非常广泛,可以帮助抽屉、座椅和头枕等位置轻松实现抽拉和调节。此外,它是完全由igus耐用且耐磨的高性能工程塑料制成的。新型drylin直线导轨提供三种颜色可选,以满足不同应用需求。
无论是在公路/铁路车辆的焊接结构中,还是在双层火车的内部;在任何地方都可能会 有公差的问题,这要求您能够对其进行补偿。尤其对于直线运动、 摆动或 转动的正常运行是十分重要的。