关键词:

直线运动产品与技术

linear technology

谁会喜欢手指上沾满油污?

Kevin Huang | June 9, 2022

由高性能塑料制成的直线滑动轴承可以解决急需的润滑油脂与卫生、清洁的环境之间的矛盾。塑料在加工过程中已内置有固体润滑剂,不需要额外的外部润滑。

继续阅读……

实验室设备的移液技术(白皮书)

Scott Xiong | February 23, 2021

在POCT和自动化实验室中,哪种是在技术上最好的方案?
遗憾的是,这个问题没有唯一的答案,因此我们将通过对比各种方案来解决这个问题,这些方案涉及自动移液设备的多种应用…

继续阅读……

易格斯直线技术快速发货

来自德国科隆,符合FDA标准,用于医疗行业的直线技术产品介绍

Kevin Huang | January 29, 2021

新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…

继续阅读……

小空间安装的直线导向系统

适用于极小安装空间的直线导向系统

Ahren Xia | December 29, 2020

易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……

继续阅读……

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | December 23, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……

硬质阳极氧化铝导轨

关于drylin®硬质阳极氧化导轨/轴的色差问题探讨

Kevin Huang | August 26, 2020

drylin®硬质阳极氧化导轨/轴的色差问题经常会引起人们对其使用功能的担忧,这篇文章将对这种现象做一个技术说明:理解为什么会有这种情况发生?是否可以避免?然后尽量给那些必须要完全相同产品外观的客户一些可能的解决方案!

继续阅读……

drylin直线轴承和模组

低成本工业自动化的兴起

Kevin Huang | August 21, 2020

虽然我们一直发现我们的产品会被用于一些疯狂的应用,但过去我们发现最大行业仍然是包装、纺织、汽车、医疗行业(医用床、手推车、担架),实验室仪器(其中许多已经用于实验室自动化),等通用机械制造行业。对于这些行业来说,drylin直线滑动轴承的主要优势是免维护,自润滑,而且产品的重量轻、耐腐蚀。在过去的几年里,我们也看到一些新兴行业的涌现,比如机器人,AGV,3D打印机,小型数控机床移门,摄影器材移动控制,自动化设备,尤其是自动售货系统,自动商店等等。

继续阅读……

经济高效的新型igus工程塑料伸缩导轨,可减少64%的重量

全球首款工程塑料伸缩导向装置,重量减轻64%

Kevin Huang | July 22, 2020

igus推出的全球首款工程塑料伸缩导轨,再一次展现了塑料的无限潜力。它不仅轻巧、可快速装配,而且因采用注塑成型工艺而更具经济效益。它的应用范围也非常广泛,可以帮助抽屉、座椅和头枕等位置轻松实现抽拉和调节。此外,它是完全由igus耐用且耐磨的高性能工程塑料制成的。新型drylin直线导轨提供三种颜色可选,以满足不同应用需求。

继续阅读……

Angular compensation

轨道车辆制造中的角度补偿

Kevin Huang | July 21, 2020

无论是在公路/铁路车辆的焊接结构中,还是在双层火车的内部;在任何地方都可能会 有公差的问题,这要求您能够对其进行补偿。尤其对于直线运动、 摆动或 转动的正常运行是十分重要的。

继续阅读……

运动塑料在座椅系统中的应用趋势

Lynna Liu (刘银) | July 7, 2020

2020年6月27日上海正式宣布滴滴自动驾驶网约车服务上线,标志着无人驾驶技术及应用已基本成熟。没有司机,或者司机调整到自动驾驶模式后,汽车内部就可以转变为娱乐游戏、休息或会议场所,乘客可以调整靠背、也可以将座椅旋转成面对面开会模式,座椅的功能会越来越丰富。除了我们以往熟知的骨架各铰链处衬套之外,运动塑料的优势也将延伸到电机核心件、滑轨、回转盘轴承、丝杠螺母、拖链等等。

继续阅读……