关键词:

塑料滚珠轴承

Plastic ball bearings

ticket machine

为什么您的售票机滚珠轴承应使用igus®

Daniel Chen | September 24, 2021

售票机中对其安装零件的滚珠轴承有严格要求。在这一领域,易格斯聚合物滚珠轴承正在扩大其相对于金属滚珠轴承的优势。它们不仅免维护和免润滑,而且还确保了应用环境不受污染:车票和钞票不会受到任何污染…

继续阅读……

滚珠轴承的替换

传统轴承的替代品——igus® 聚合物轴承

Daniel Chen | September 17, 2021

许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…

继续阅读……

易格斯自润滑免维护轴承

我什么时候应该更换滚珠轴承?

Daniel Chen | August 13, 2021

当以下情况出现时,需要更换滚珠轴承:由磨损引起的轴承游隙已达到不可接受的水平,例如,当轴“下垂”时…

继续阅读……

光伏清洁设备轴承

光伏设备清洁系统中的聚合物滚珠轴承

Daniel Chen | July 1, 2021

天气越来越好,光照时间变得更长,更密集。其实不仅是人类在补充能量,实际上光伏系统也在这样做。这些设备整年都暴露于强烈的气候影响下,尤其是在…

继续阅读……

xiros定制滚珠轴承

多种规格的滚珠轴承–igus®提供了无限的可能性

Daniel Chen | June 24, 2021

滚珠轴承有多种不同的外形。无论是深沟球轴承,带法兰的滚珠轴承还是调心滚珠轴承:标准目录里列出了这些轴承的各种材料,设计以及尺寸。但是定制方案呢?定制的滚珠轴承对igus并不陌生…

继续阅读……

如何延长滚珠轴承的使用寿命?

Daniel Chen | April 1, 2021

来自许多来源的异物会污染润滑剂。例如,少量的灰尘,污垢或沉积物污染油膜后增加了轴承磨损的程度。机器的运行受损或机器停止运转提高了大量成本。就杂质的参数而言,尺寸、浓度和硬度的任何增加都会影响轴承的磨损。

继续阅读……

滚珠如何装入滚珠轴承?

Daniel Chen | April 1, 2021

滚珠轴承由一个内圈和一个外圈,一个保持架和若干滚珠组成。保持架将滚珠彼此分隔开。如果这些球没有分开,它们将相互碰撞并过热。在高转速和摩擦力的情况下,会产生破坏作用。但是现在的问题是:滚珠是如何装入滚珠轴承的呢?

继续阅读……

金属滚珠轴承VSxiros轴承

金属滚珠轴承不好用的地方:聚合物滚珠轴承的机会?

Daniel Chen | March 4, 2021

金属滚珠轴承已成为机械和工厂生产中不可缺少的部分。但是,在某些领域中,传统的金属滚珠轴承使用有局限,例如食品工业和医疗技术。在那里,卫生因素起着重要的作用,因此不可使用润滑油。这是塑料滚珠轴承引起人们关注的地方,来自科隆的运动塑料专家igus制造出了:高性能聚合物滚珠轴承。它们绝对免润滑,无卫生风险…

继续阅读……

金属滚珠材质

滚珠轴承的滚珠用什么材料制成?

Daniel Chen | February 26, 2021

滚珠轴承的材料千差万别,主要是在环形材料上大不相同。环材料的选择可以确保保持架,内圈和外圈在系统中的有序结合。当应用涉及加热或冷却轴承时,这一点尤其重要。而滚动体的运行性能始终保持良好也是很重要的,下面列出了与环材料相配合的最常见的滚动体材料…

继续阅读……

符合FDA的xiros解决方案

符合FDA标准的xiros导辊:与金属解决方案相比,重量减轻了60%

Daniel Chen | January 14, 2021

现在,这种用于输送和导向的导辊解决方案有了更轻的,符合FDA的版本。用于贴标,包装和食品应用的xiros导辊由一个蓝色PVC管和两个内外圈为xirodur B180、滚珠为不锈钢球的法兰轴承组成…

继续阅读……