关键词:

包装行业

Packaging industry

用于包装样机开发或测试的滑动轴承样品

Ahren Xia | March 18, 2021

iglidur工程塑料半成品可轻松制造此类样品部件……且没有最低订购量。

  • 可以供应板材、棒材及空心棒形式,具有一系列规格尺寸。
  • 100%免维护和免润滑。
  • 很多都有现货供应,可以立即交付。

继续阅读……

易格斯滑动轴承

工程塑料滑动轴承跟哪些轴配合最佳?

Ahren Xia | March 5, 2021

在包装、食品和饮料行业中使用到很多不同材料的光轴。如果需要经济高效的解决方案,一般使用轴承钢轴。如果轻量化比较重要,可以使用铝合金轴。如果应用是在潮湿的环境中或采用化学介质进行强力清洁,则轴的耐腐蚀性很重要,不锈钢是一个很好的选择…

继续阅读……

无润滑滑动轴承

滑动轴承技术实现无润滑同步

Ahren Xia | February 4, 2021

在包装设备中,有很多不同的方式来同步多个调整机构。 但是,哪种对我和我的应用是最合适的? 这个问题通常不容易回答。 但是,如果这种方式简单而不复杂呢?

继续阅读……

易格斯直线技术快速发货

来自德国科隆,符合FDA标准,用于医疗行业的直线技术产品介绍

Kevin Huang | January 29, 2021

新型冠状病毒 (COVID-19)爆发时,许多公司自行制造医疗产品,例如口罩,防护服,呼吸机和面罩。除了口罩,防护服,呼吸机和面罩等必须使用符合FDA认证的材料外,用于制造这些产品的工具和机械还必须符合FDA符合标准…

继续阅读……

耐磨带包装

可以保护进入通道的产品免受损坏吗?

Ahren Xia | January 28, 2021

人们通常比较关心去优化部件或系统的使用寿命。 在包装和饮料行业中,机器的工作频率特别高,因此部件的使用寿命确实起着重要的作用。 但是,延长机器包装或灌装的产品的使用寿命…

继续阅读……

球轴承

用于秤斗开合的球面轴承

Ahren Xia | January 25, 2021

igubal球面轴承是完全由工程塑料制成的自调心轴承部件,因此非常轻巧。它们非常适合在称重系统中使用…

继续阅读……

小空间安装的直线导向系统

适用于极小安装空间的直线导向系统

Ahren Xia | December 29, 2020

易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……

继续阅读……

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | December 23, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……

用于规格调整的即装即用的系统化解决方案

Ahren Xia | December 23, 2020

为了最大程度地提高灵活性,包装、食品和饮料行业的机器和设备必须能够执行精确的规格调整。 该设备可能是用于瓶子或罐头的灌装或贴标机,但也可能是产品包装过程中的输送栈道,为解决此问题……

继续阅读……

食品级运动塑料部件

是否存在食品级可检测的运动塑料部件?

Ahren Xia | December 7, 2020

我们经常遇到类似问题。 在大多数应用中使用简单的滑动轴承。 由于它们通常以过盈配合方式安装并固定在基座孔中,因此它们几乎不可能掉落或断裂…

继续阅读……