topteaser-zh
required for theme
差速锁的数量体现了车辆的越野能力,在装有“三把锁”的越野车差速锁中,客户使用了iglidur塑料滑动轴承。越野车的灵魂就是能够载着你到尽可能多的地方去,无论是沙漠、海滩、山地、泥泞、雪原、陡坡……所以塑料轴承的耐腐蚀、不生锈、无需额外润滑的好处在这里得到了充分的体现。另外,选用调心轴承,对于这种长轴,可以降低执行器工作可靠性对安装精度的依赖。
在欧洲现代化高铁车辆的应用装配过程中,装配流程必须经过符合EN45545标准的测试和评估。这是非常耗时且形式化的流程。
轴承的工作环境,材料的重量等因素在选用时都需要被考虑到。
易格斯能在哪些方面帮助提升符合标准的产品设计呢?
2020线下展会虽然取消,汽车领域的创新从未停滞。今年我们将在IAA期间为您直播线上带看展会,分享适用于商用车的最新解决方案及新品介绍。
第一版设计选用的是黄铜轴承,但黄铜轴承导电,初步实验后被电子部门拒绝;V-zug设计师随后尝试了陶瓷轴承,尽管陶瓷拥有足够高的硬度和精度,但由于成本过高,也被拒绝作为替代材料。“我们面临的挑战是,我们要谈论尽可能小的公差。如果塑料零件超出公差范围,则旋钮会摆动或卡住,” Axel Ebert——瑞士易格斯负责人说。
iglidur是什么?为什么客户愿意选购iglidur材料的轴承?我对发表这篇文章有些迟疑,因为这里必然要揭开易格斯产品的“神秘面纱”。
igus推出的全球首款工程塑料伸缩导轨,再一次展现了塑料的无限潜力。它不仅轻巧、可快速装配,而且因采用注塑成型工艺而更具经济效益。它的应用范围也非常广泛,可以帮助抽屉、座椅和头枕等位置轻松实现抽拉和调节。此外,它是完全由igus耐用且耐磨的高性能工程塑料制成的。新型drylin直线导轨提供三种颜色可选,以满足不同应用需求。
免润滑的耐磨工程塑料iglidur I8-ESD可以经济高效地制造耐用的特殊零件,且没有最小起订量
双杆端轴承,也称为双接头连杆,指一种两边都有铰接副的杆件。铰接头可以是球面、螺纹或普通直套筒的形式,它们将杆件与相应的汽车部件连接起来。一般连杆由钢或铝制成,但是多年来我们也有很多塑料连杆被批量用于汽车项目,那么,这种替代传统金属的高性能塑料杆件,有哪些优点呢?