类别:

second-zh

required for theme

滚珠轴承的替换

传统轴承的替代品——igus® 聚合物轴承

Daniel Chen | 17 9 月, 2021

许多工厂操作人员都知道这个问题:在安装金属滚珠轴承时,润滑是必不可少的。 此过程必须要定期进行维护,这不仅浪费金钱,而且还会浪费大量时间。作为传统金属轴承的替代品,xiros聚合物轴承是更优选择…

继续阅读……

打印模具–通过3D打印更快地获得您的注塑产品

Quill Wang | 17 9 月, 2021

注塑模具通常是磨削或火花侵蚀,需要相当一些制造时间,因此价格昂贵。在这种情况下,3D 打印开辟了新的可能性。增材制造的 注塑模具通常有两种形式…

继续阅读……

iglidur聚合物滚珠

如何优化注塑成型的每个元件

John Ji | 15 9 月, 2021

设计和制造注塑模具需要花费数天和数周的时间,这是设计人员面临的最糟糕的状况。 当生产最终开始时,第一个元件从模具中脱离时,一个令人头疼的意外情况发生了—模制件的表面具有凹痕,这些凹痕不仅看起来难看,而且可能会影响零件的性能…

继续阅读……

易格斯自润滑免维护轴承

我什么时候应该更换滚珠轴承?

Daniel Chen | 13 8 月, 2021

当以下情况出现时,需要更换滚珠轴承:由磨损引起的轴承游隙已达到不可接受的水平,例如,当轴“下垂”时…

继续阅读……

通过可靠的部件降低自动售货机的成本

Ahren Xia | 20 7 月, 2021

无论是办公室的零食售卖机、商场的自助回收设备,还是街上的自动取款机,如果可能,他们都必须

继续阅读……

聚合物涂层

聚合物涂层–保护零件免受磨损的方法

John Ji | 16 7 月, 2021

表面涂层早已在日常生活的各个领域中发挥了作用。从平底锅到自行车车架,各种涂层材料及其性能范围非常广泛。最近的应用被称为摩擦聚合物涂层。这种应用是基于采用工程塑料材质…

继续阅读……

低成本培养皿处理实验室

Scott Xiong | 23 3 月, 2021

为什么要在实验室中使用自动化?许多小型实验室希望优化其流程并提高样本处理效率,但由于其仅有的简单设备与料仓,因此在通常高昂的成本和耗时的集成工作面前退缩…

继续阅读……

金属滚珠轴承VSxiros轴承

金属滚珠轴承不好用的地方:聚合物滚珠轴承的机会?

Daniel Chen | 4 3 月, 2021

金属滚珠轴承已成为机械和工厂生产中不可缺少的部分。但是,在某些领域中,传统的金属滚珠轴承使用有局限,例如食品工业和医疗技术。在那里,卫生因素起着重要的作用,因此不可使用润滑油。这是塑料滚珠轴承引起人们关注的地方,来自科隆的运动塑料专家igus制造出了:高性能聚合物滚珠轴承。它们绝对免润滑,无卫生风险…

继续阅读……

实验室设备的移液技术(白皮书)

Scott Xiong | 23 2 月, 2021

在POCT和自动化实验室中,哪种是在技术上最好的方案?
遗憾的是,这个问题没有唯一的答案,因此我们将通过对比各种方案来解决这个问题,这些方案涉及自动移液设备的多种应用…

继续阅读……

无润滑滑动轴承

滑动轴承技术实现无润滑同步

Ahren Xia | 4 2 月, 2021

在包装设备中,有很多不同的方式来同步多个调整机构。 但是,哪种对我和我的应用是最合适的? 这个问题通常不容易回答。 但是,如果这种方式简单而不复杂呢?

继续阅读……