类别:

装配拖链

优化移动应用程序有哪些优势?

Jen Chen | March 31, 2023

由于安装空间的原因,通常平行敷设编码器线和电机动力线。它们来自同一控制柜,穿过同一电缆管道,通过同一能源链一起移动,最后连接到电机并排的连接点上。当总线、编码器线或伺服信号线并排运行时,往往很难估计它们之间的相互影响。

电机的初始脉冲(即起动电流)以及连接电缆的长度或周围环境条件(如靠近竖炉、焊接设备、变频器或其他干扰源等)都会对信号产生显著影响。

继续阅读……

如何实现能源供应系统的即插即用

Jen Chen | March 31, 2023

你肯定熟悉传统的能源供应系统。每条电缆的两端都有一个插入式连接器。液压软管两端都有接头,而气动软管则有软管连接器。

我们暂时先关注电缆吧。为确保功能可靠,每根电缆两端必须带有连接器再接入系统中。

如果电缆端使用圆形端子或线束端套管等元件代替连接器,这些电缆端必须要直接连接。使用端子座或螺丝螺母等连方式,可以实现这一点。在系统安装过程中,需要经常连接和断开各个接口。随着安装的进行,系统将不断扩展,添加新的组件。机器的接口通常难以插拔,这使得插入/拔出连接器变得困难。

继续阅读……

让您的 e-chain 能够即插即用

Jen Chen | March 31, 2023

igus 插入式 e-chain® 产品是一个独特的完整组件,可以提供个性化的解决方案。如果 e-chain 能够即插即用,必须购买、组装、测试并记录许多单个部件。通常,你需要联系各类供应商,并使用特殊的工具来完成工作。这意味着,这些任务不仅耗时耗力,而且只能由合格的专家执行。readychain® 作为一个组件意味着只有一个零件号、一个交货日期、一个进货流程和一张发票!基于这一功能,插入式 e-chain 系列产品提供了优化的接口:一个连接器和绝对安全的插入方式。

继续阅读……

如何使用适配器来减少停机时间?

Jen Chen | March 31, 2023

你听说过自动停车系统吗?

自动停车系统使用输送技术将车辆垂直/水平地放到停车位置。有两种类型的自动停车系统:

半自动系统
全自动系统

半自动系统需要用户在系统内部不断按按钮控制停车过程,而全自动系统则不需要用户进入停车系统内部。这里复制了自动高空仓储系统的功能原理和控制逻辑。在全自动化系统中,用户将车开进入口区域的可移动平台上,然后获得一个停车票,自动停车就将开始运作。系统会对车辆进行称重和测量,随后使用移动装置或起重机将其自动移动到合适的停车位置。

继续阅读……

准备、设置、切割:“模块连接”确保木材行业能源供应系统能够快速调试。

Jen Chen | March 31, 2023

尽管这个行业起源于伐木工人时代,但现在所有的工业操作都已实现高度自动化。我们目前的客户使用一整套大型机器来制造家具。机器内部有特殊的隔板,木材在隔板后等待进入下一道工序。这些机器加工精度高,每天保持 24 小时运行。此外,每台机器都有两个轴向电机、许多传感器和其他信号,这就是为什么中央集成的紧凑接口具有显著优势。

继续阅读……

低成本培养皿处理实验室

Scott Xiong | March 23, 2021

为什么要在实验室中使用自动化?许多小型实验室希望优化其流程并提高样本处理效率,但由于其仅有的简单设备与料仓,因此在通常高昂的成本和耗时的集成工作面前退缩…

继续阅读……

vector 2020

六主轴的自动车床荣获vector金奖

Jen Chen | August 17, 2020

Gildemeister Italiana S.p.A.凭借独特的拖链系统获得一等奖

继续阅读……