类别:

滑动轴承

易格斯滑动轴承

工程塑料滑动轴承跟哪些轴配合最佳?

Ahren Xia | 5 3 月, 2021

在包装、食品和饮料行业中使用到很多不同材料的光轴。如果需要经济高效的解决方案,一般使用轴承钢轴。如果轻量化比较重要,可以使用铝合金轴。如果应用是在潮湿的环境中或采用化学介质进行强力清洁,则轴的耐腐蚀性很重要,不锈钢是一个很好的选择…

继续阅读……

金属滚珠轴承VSxiros轴承

金属滚珠轴承不好用的地方:聚合物滚珠轴承的机会?

Daniel Chen | 4 3 月, 2021

金属滚珠轴承已成为机械和工厂生产中不可缺少的部分。但是,在某些领域中,传统的金属滚珠轴承使用有局限,例如食品工业和医疗技术。在那里,卫生因素起着重要的作用,因此不可使用润滑油。这是塑料滚珠轴承引起人们关注的地方,来自科隆的运动塑料专家igus制造出了:高性能聚合物滚珠轴承。它们绝对免润滑,无卫生风险…

继续阅读……

金属滚珠材质

滚珠轴承的滚珠用什么材料制成?

Daniel Chen | 26 2 月, 2021

滚珠轴承的材料千差万别,主要是在环形材料上大不相同。环材料的选择可以确保保持架,内圈和外圈在系统中的有序结合。当应用涉及加热或冷却轴承时,这一点尤其重要。而滚动体的运行性能始终保持良好也是很重要的,下面列出了与环材料相配合的最常见的滚动体材料…

继续阅读……

无润滑滑动轴承

滑动轴承技术实现无润滑同步

Ahren Xia | 4 2 月, 2021

在包装设备中,有很多不同的方式来同步多个调整机构。 但是,哪种对我和我的应用是最合适的? 这个问题通常不容易回答。 但是,如果这种方式简单而不复杂呢?

继续阅读……

跳动辊

如何减轻薄膜偏转中跳动辊的重量?

Ahren Xia | 3 2 月, 2021

重量一直是工程师比较关注的地方。如何消除不必要的重量并减少所需的驱动力?或者简单地说,如何减轻系统的重量?这项工作通常并不容易,需要做出一些妥协或使用昂贵的特殊材料或技术……

继续阅读……

耐磨带包装

可以保护进入通道的产品免受损坏吗?

Ahren Xia | 28 1 月, 2021

人们通常比较关心去优化部件或系统的使用寿命。 在包装和饮料行业中,机器的工作频率特别高,因此部件的使用寿命确实起着重要的作用。 但是,延长机器包装或灌装的产品的使用寿命…

继续阅读……

球轴承

用于秤斗开合的球面轴承

Ahren Xia | 25 1 月, 2021

igubal球面轴承是完全由工程塑料制成的自调心轴承部件,因此非常轻巧。它们非常适合在称重系统中使用…

继续阅读……

xiros

泳池干净的秘密–xiros®在泳池清洁设备的应用确保泳池的清洁度

Daniel Chen | 31 12 月, 2020

越来越多的人喜欢在家里度过假期。夏天,当温度超过30°C的极限,唯一的帮助就是跳入泳池。但是游泳池爱好者知道花园里游泳池的问题:秋天和冬天留下的印记不会消失。污垢,叶子和苔藓积聚,清洁是一项艰巨的任务。很多泳池爱好者会说:我需要一个游泳池清洁工……

继续阅读……

小空间安装的直线导向系统

适用于极小安装空间的直线导向系统

Ahren Xia | 29 12 月, 2020

易格斯在其产品系列中有许多不同的直线导向系统。 例如,drylin W提供了一系列模块化方案。 drylin N是极低安装高度的首选。 drylin T的结构与常用的直线滚珠导轨相同。 而用于光轴导向的代表是drylin R……

继续阅读……

食品机械

运行中存在盐或糖……必须注意什么?

Ahren Xia | 23 12 月, 2020

食物或饮料在加工、灌装及包装过程中,很容易出现泄漏。 如果泄漏产品包含盐或糖成分,那么仔细检查泄漏产品引起的磨损(盐或糖会产生研磨/磨削)则是非常重要的。 通过这种方法,可以确认盐或糖成分会对直线轴承或直线导轨造成哪些影响……

继续阅读……