类别:

轴承

application variety

什么是农业机械的最佳滑动轴承?

Yvan Cao | 21 10 月, 2020

正如每种食物的种类繁多,每种食谱都有很多一样,滑动轴承种类繁多。 正如有数百种适用于普通炖牛肉的配方一样,专门用于塑料轴承的制造商的产品范围也千差万别:使用增强纤维,使用聚四氟乙烯,不使用有机硅,耐化学药品,重负荷等。 但是我什么时候应该使用哪个轴承?我们所说的“农业机械”是什么意思?

继续阅读……

最大的igus滑动轴承是多大?最大都不够,该怎么办?

Yvan Cao | 14 10 月, 2020

大尺寸轴承并以标准件的价格为您量身定做!“通用” iglidur G提供了各种尺寸的轴承选择。最小的轴承的内径为3mm(其他iglidur材料的内径存在更小标准件)。 igus目录中零件的最大内径为195mm。如果需要的大轴承却没有标准零件,该怎么办?

继续阅读……

差速锁电子执行器中的塑料轴承

Lynna Liu (刘银) | 9 10 月, 2020

差速锁的数量体现了车辆的越野能力,在装有“三把锁”的越野车差速锁中,客户使用了iglidur塑料滑动轴承。越野车的灵魂就是能够载着你到尽可能多的地方去,无论是沙漠、海滩、山地、泥泞、雪原、陡坡……所以塑料轴承的耐腐蚀、不生锈、无需额外润滑的好处在这里得到了充分的体现。另外,选用调心轴承,对于这种长轴,可以降低执行器工作可靠性对安装精度的依赖。

继续阅读……

重载应用条件下-轴和滑动轴承的使用寿命最大化研究

Yvan Cao | 30 9 月, 2020

磨损与摩擦值需要从整体角度评估。为了优化寿命,轴和轴承材料需要完美协调,这是当下轴承生产商的主要挑战。同时,为了避免轴表面磨损、生锈,通常有多种轴表面处理方法,它们各自具有优点和缺点,本篇将进行对比介绍并结合iglidur®系列产品得到最适合您的应用的工作组合。

继续阅读……

冷却水泵轴承

滑动轴承在无刷直驱泵中的应用——一个发生在圣诞节的故事

John Ji | 30 9 月, 2020

坏掉的厨房电器对我来说就是一场噩梦。虽然我的职业让我对机械设备以及他们的工作原理非常感兴趣,但如果在家庭生活中碰到这些问题,我是极度厌恶的。尤其是坏到要我去修理的时候。

继续阅读……

Cropped-feature-EN45545

符合EN45545标准的igus高性能塑料聚合物

John Ji | 30 9 月, 2020

在欧洲现代化高铁车辆的应用装配过程中,装配流程必须经过符合EN45545标准的测试和评估。这是非常耗时且形式化的流程。

轴承的工作环境,材料的重量等因素在选用时都需要被考虑到。

易格斯能在哪些方面帮助提升符合标准的产品设计呢?

继续阅读……

外骨骼–仿生学

Scott Xiong | 28 9 月, 2020

外骨骼在动物界广泛存在,而这为人们提供了解决问题的思路。
节肢动物的外骨骼和哺乳动物的内骨骼一样,都能帮助稳定支撑身体重量。为什么不将两个系统的优点相互结合?

继续阅读……

上车踏板

iglidur H2/P210用于上车自动折叠踏板

Lynna Liu (刘银) | 25 9 月, 2020

自动可折叠的上车踏板,既可以提高SUV的上下车便捷性和车辆档次,又可以降低高速行驶时的油耗。一套折叠机构可用到多达20只滑动轴承,考虑恶劣的使用环境,iglidur塑料轴承具备耐腐蚀、寿命更长、耐脏污等优势,颇受改装件厂家青睐。

继续阅读……

预约直播

2020年IAA商用车线上展会与直播预告

Lynna Liu (刘银) | 18 9 月, 2020

2020线下展会虽然取消,汽车领域的创新从未停滞。今年我们将在IAA期间为您直播线上带看展会,分享适用于商用车的最新解决方案及新品介绍。

继续阅读……

防火

通风设备中的滑动轴承与一个上海的不眠之夜

John Ji | 18 9 月, 2020

正确的选择通风设备的滑动轴承可以避免吱吱声和其他故障。乍看之下,这种滑动轴承的应用不怎么引人注目,但是,酒店里还有一些非常关键的通风系统需要重点考虑,在发生火灾时,这些特殊的通风系统-就是所谓的防火阀系统-需要调节氧气供应,并保持逃生路线尽可能无烟。在这个时候,通风机构中的滑动轴承的功能性和可靠性对于生存至关重要。

继续阅读……