轴承
14家客户公司、46位代表,再加上我们自己的同事,作为首次面向客户的线上专题会议,规模其实也大大超过了我们预期
通常轴和基座孔都是暴露在外的,如果没有油脂,可能会导致腐蚀问题。 在这种情况下,应“不时”涂抹一些润滑脂。 这并不是润滑轴承,仅确保防护轴与基座孔不被腐蚀。所以并不是干运行,而是免维护。
在挤压过程中,聚合物通过挤压模具被持续地熔化和挤出并成形。通过这种方式,就可以将聚合物成型为棒料,线材、型材、板材或薄膜等形式,这就是所谓的挤出物…
当轴发生锈蚀时,锈蚀部分会加剧轴承的磨损,轴的锈蚀痕迹还会在运动中消失,使人们容易忽略锈蚀对轴承寿命的影响。这篇文章将可能引发你对腐蚀问题的深度思考。
顾名思义,活塞杆的最初用途是作为活塞发动机的一种机械部件。在我们的思维中,通常将“活塞杆”在液压缸中的应用和硬铬轴在其中的应用联系起来。一般来说,这也不是一个完全正确的表述…
为了确保中国客户的生产物料供应及时,面对第二波疫情考验,易格斯德国一方面加强防疫措施,另一方面抓紧组织生产和协调货运。10月29日,易格斯宣布11月2日即启动7天快速样品模具服务,如果同时配合快速物流通道,中国客户收到定制样品的时间有望从原来的6周缩短到最快14天。
易格斯在德国科隆拥有全球最大的运动塑料应用测试实验室,每年约进行12,000次测试,其中包括在最不利的条件下对各种各样的材料进行测试。在目前的测试中,xiros®滚珠轴承在盐水测试中与其金属同类产品竞争。那么,结果如何呢?
随着人们对健康的关注越来越多,日常生活中,人们对自身的健康管理、体重管理也愈来愈重视。在这个大背景下,筋膜枪仿佛一夜之间,走进了大家的视线。从最开始运动员康复师手中的利器,到健身房中的标准配备,再到长途开车、办公室久坐之后的恢复神器,筋膜枪带来的麻酥的痛并快乐的感觉,征服了越来越多的人……
如果没有了润滑,存在哪些可替代的轴材料或表面处理方法满足抗腐蚀要求?例如:不锈钢轴、
轴“氮化处理”、轴“氮碳共渗”、轴“镀硬铬处理”……