igutex滑动轴承技术:双层卷绕创造出的坚固结构滑动轴承

Jen Chen | 29 11 月, 2024

igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承

在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。

继续阅读……

VECTOR铜奖之浙江大丰舞台控制系统:高速升降不是梦

Jen Chen | 20 11 月, 2024

以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。

继续阅读……

使用igus新版readycable电缆查找器快速找到合适的驱动电缆

Jen Chen | 8 11 月, 2024

运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。

继续阅读……

igus的新型办公室拖链OfficeChain:用于可升降办公桌的完美电缆导向解决方案

Jen Chen | 11 10 月, 2024

现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。

继续阅读……

最新新闻

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?

Yvan Cao | 1 3 月, 2022

壁厚更厚的滑动轴承在重型应用中是否有优势?我的答案是否定的…

继续阅读……

什么是 FastConnect?

Jen Chen | 28 2 月, 2022

FastConnect 实现了它的承诺。它快速、简单,因为您只需要一个工具就可以完成所有工作。利用这项技术,您最多可缩短 46% 的时间。机器可以快速重启,一点时间都不会浪费。最重要的是,省下了一大笔钱。

继续阅读……

特定的电缆运行测试使人人受益

Jen Chen | 28 2 月, 2022

我们已经进入电缆行业多年,历史经验表明,对电缆进行特定的测试是非常重要的。这不仅对客户有利,而且我们也能从中受益。

继续阅读……

蓝色的iglidur I151线材,可制成符合FDA要求的可检测耐磨部件

Jen Chen | 18 2 月, 2022

蓝色的iglidur I151线材是一款易于3D打印的材料,拥有极佳的摩擦系数和磨损系数。这款耐磨的新线材是基于全能型线材iglidur I150优化而来的。由它制成的蓝色部件可以进行光学检测。这款高性能工程塑料符合FDA和欧盟10/2011的标准,因此适用于食品和化妆品行业。

继续阅读……