igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承
在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。
以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。
运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。
现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。
为了在悬挂式应用中安全地引导电缆,易格斯开发出了service loop灌胶管的替代方案,是三维应用的理想选择。
今年,易格斯又为e-loop拖链研发出了一系列高质量的模块化电缆,以使整套拖链电缆完美适用于顶驱应用,且保证耐用性最强。
Igus是专业制造适用于移动应用的电缆厂家。因此,我们的chainflex电缆只适用于会受到低水位或周期性水位影响的应用,不适合在深水中连续使用。原因在于我们必须确保材料的耐磨性,而类似于橡胶的外护套无法做到这一点。
“Autoglide 5现在投入生产使用已经超过1年了,我们真的非常满意。这个系统安全,安静,易管理,真是智能仓库的理想选择方案。”Volker Braun说。Christian Strauch补充说:“这个系统给了我们一个滑触线的替代方案,或者说从价格,维护,安装和运行安全要求等角度,autoglide 5 给了中短程巷道物料搬运用户提供了一个绝无仅有的好选择”
简单回顾igus的历史就会发现:新的挑战也总能为新产品和新市场创造机会。如果市场没能提供合适的解决方案,那么我们可以通过好的想法、精准定位和大量的耐心研发制定出新的生产和测试标准。