igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承
在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。
以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。
运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。
现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。
使用清晰、正确的彩色导线对于精确地识别各个芯线非常重要。合适的彩色芯线有助于电工正确连接电缆,避免错误。如果我们仔细观察一下线芯和电缆,就会发现它们使用了彩色导线。由于色彩多种多样,我们要如何分辨何时该使用哪种颜色?
带梳状板的接头作为拖链配置中广受欢迎的组合,易格斯特此研发出了新一代可堆叠使用的梳状板系统,使电缆去应力更加的灵活便捷,也更加的模块化,有效延长电缆的使用寿命。
E4.1系列拖链以及衍生出的E4.1L系列拖链,是igus较为受欢迎的系列之一。它们拥有高稳定性和高硬度的同时,也是适配性非常广泛的高负载拖链系统,可以根据现场需要做出结构上的拓展。今天介绍的TUB就是可选的拓展结构之一。