我们期待下一次投诉

Jen Chen | 1 9 月, 2022

15年前,当我第一次听到这句话时,我想,“这是开玩笑吧。”因为投诉是一件糟糕的事,它耗费金钱,损害名誉,引起不和,而且涉及大量工作。但是今天,我却坚定地支持这一观点。这是为什么呢?

继续阅读……

电缆起旋是什么?如何避免它?

Jen Chen | 31 8 月, 2022

需要处理电缆或在应用中使用电缆的人通常听说过所谓的起旋。今天我们来详细的解释什么是起旋,它的形成过程是什么,以及如何避免它。

继续阅读……

BUS是什么?

Jen Chen | 31 8 月, 2022

当提到“bus”这个词时,大多数人会立刻联想到校车或公交车。但今天我们要讨论的话题与交通工具无关。BUS是“总线系统”的英文缩写。

继续阅读……

igus开发出全球首款适用于1000米以上长行程的自驱动拖链

Jen Chen | 9 8 月, 2022

自驱动拖链适用于高动态应用,其使用寿命长且可减重达6吨

继续阅读……

哪种能源供应系统最适合顶部驱动系统?

Jen Chen | 8 8 月, 2022

石油和天然气行业并不容易,特别是所谓的上游生产和开采部门。在油价的推动下,如今的工厂必须更加高效地运转,才能在 […]

继续阅读……

移动应用中的屏蔽电缆

Jen Chen | 30 6 月, 2022

电缆为什么要带屏蔽?在进行屏蔽防护方面,我们需要注意什么?

继续阅读……

什么是中压电缆?

Jen Chen | 30 6 月, 2022

它可以应用在哪里,又有什么特别之处?

继续阅读……

ASi总线电缆

控制电缆也可以用作 ASi 总线电缆吗?

Jen Chen | 30 6 月, 2022

哪些情况下可以?哪些情况下不可以?

继续阅读……

igus成为全球第一家获得UL认证的无卤素TPE电缆制造商

Jen Chen | 16 6 月, 2022

igus无阻燃性卤素的高端TPE电缆已获得知名机构美国保险商实验室(UL)的UL AWM认证。igus因此成为全球第一家无卤素TPE获此认证的制造商,这也是测试机构第一次认可无卤素TPE电缆可以满足UL工业防火要求。

继续阅读……

何时应使用彩色导线?

Jen Chen | 16 6 月, 2022

使用清晰、正确的彩色导线对于精确地识别各个芯线非常重要。合适的彩色芯线有助于电工正确连接电缆,避免错误。如果我们仔细观察一下线芯和电缆,就会发现它们使用了彩色导线。由于色彩多种多样,我们要如何分辨何时该使用哪种颜色?

继续阅读……