second-zh
required for theme
什么时候使用特定的滚珠轴承?–金属,塑料,陶瓷。选择正确的材料并不总是那么容易。如下是一个简短的介绍,当我们需要选择特定的滚珠轴承时…
危机时期,创造性的,尤其是快速的解决方案至关重要。在速度和创造力方面,3D打印板块可以快速做出响应。这次也是这次也是这种情况…
在挤压过程中,聚合物通过挤压模具被持续地熔化和挤出并成形。通过这种方式,就可以将聚合物成型为棒料,线材、型材、板材或薄膜等形式,这就是所谓的挤出物…
顾名思义,活塞杆的最初用途是作为活塞发动机的一种机械部件。在我们的思维中,通常将“活塞杆”在液压缸中的应用和硬铬轴在其中的应用联系起来。一般来说,这也不是一个完全正确的表述…
为了确保中国客户的生产物料供应及时,面对第二波疫情考验,易格斯德国一方面加强防疫措施,另一方面抓紧组织生产和协调货运。10月29日,易格斯宣布11月2日即启动7天快速样品模具服务,如果同时配合快速物流通道,中国客户收到定制样品的时间有望从原来的6周缩短到最快14天。
易格斯在德国科隆拥有全球最大的运动塑料应用测试实验室,每年约进行12,000次测试,其中包括在最不利的条件下对各种各样的材料进行测试。在目前的测试中,xiros®滚珠轴承在盐水测试中与其金属同类产品竞争。那么,结果如何呢?
可以在位置调节中去除油脂润滑吗?大多数包装机械都有很多位置调节的地方。 它们通常由梯形螺母和相应的丝杠制成。 许多仍采用金属丝杠螺母的方案。 为了调节顺滑…
如果没有了润滑,存在哪些可替代的轴材料或表面处理方法满足抗腐蚀要求?例如:不锈钢轴、
轴“氮化处理”、轴“氮碳共渗”、轴“镀硬铬处理”……