类别:

直线技术

经济高效的新型igus工程塑料伸缩导轨,可减少64%的重量

全球首款工程塑料伸缩导向装置,重量减轻64%

Kevin Huang | 22 7 月, 2020

igus推出的全球首款工程塑料伸缩导轨,再一次展现了塑料的无限潜力。它不仅轻巧、可快速装配,而且因采用注塑成型工艺而更具经济效益。它的应用范围也非常广泛,可以帮助抽屉、座椅和头枕等位置轻松实现抽拉和调节。此外,它是完全由igus耐用且耐磨的高性能工程塑料制成的。新型drylin直线导轨提供三种颜色可选,以满足不同应用需求。

继续阅读……

Angular compensation

轨道车辆制造中的角度补偿

Kevin Huang | 21 7 月, 2020

无论是在公路/铁路车辆的焊接结构中,还是在双层火车的内部;在任何地方都可能会 有公差的问题,这要求您能够对其进行补偿。尤其对于直线运动、 摆动或 转动的正常运行是十分重要的。

继续阅读……

运动塑料在座椅系统中的应用趋势

Lynna Liu (刘银) | 7 7 月, 2020

2020年6月27日上海正式宣布滴滴自动驾驶网约车服务上线,标志着无人驾驶技术及应用已基本成熟。没有司机,或者司机调整到自动驾驶模式后,汽车内部就可以转变为娱乐游戏、休息或会议场所,乘客可以调整靠背、也可以将座椅旋转成面对面开会模式,座椅的功能会越来越丰富。除了我们以往熟知的骨架各铰链处衬套之外,运动塑料的优势也将延伸到电机核心件、滑轨、回转盘轴承、丝杠螺母、拖链等等。

继续阅读……

multifunctional furniture

多功能家具“Frida”将沙发和写字台合二为一

Kevin Huang | 18 6 月, 2020

在狭小的空间中兼顾工作和生活,并不容易。为此,室内设计专业的学生Valeria Vysozki设计了一款名为“Frida”的家具。这是一款非常实用的解决方案:平时,可以在柔软的软垫沙发上放松身心;工作时,只需拉出工作板,就可以将沙发变成写字台。而igus免润滑且免维护的高性能工程塑料,确保了这款多功能家具的平稳运行。

继续阅读……

商用车的空气动力学优化

商用车的空气动力学优化

Lynna Liu (刘银) | 12 6 月, 2020

商用车设计良好的扰流系统不仅能提高驾驶安全性,还能提高燃油经济性,降低货运成本。在扰流机构中存在大量的连杆和铰链,在这些铰链中安装自润滑塑料产品,可降低噪音、提高寿命,提高机构可靠性。

继续阅读……

汽车用的直线导轨驱动

汽车客户为什么可以信赖DryLin直线导轨产品?

Lynna Liu (刘银) | 5 6 月, 2020

免润滑、比金属材料轻、运行安静,交付迅速……多年来我们凭借这样的优势吸引了众多的汽车行业客户,在这篇文章里,你会找到一个对此问题的总结……

继续阅读……

丝杆配置器

dryspin® 在线丝杆配置器 让每个人轻松成为设计师

Kevin Huang | 2 6 月, 2020

寻找丝杆的过程往往要耗费用户大量的精力,从确定合适的参数到加工丝杆,比对价格等等,整个过程需要几个小时乃至数天的时间。采用drylin® Dryspin 在线丝杆配置器,任何人无需CAD软件也可快速完成丝杆订制,还可以直接完成在线订购。

继续阅读……

用于igus线性轴的新型dryve电机系统,轻松实现自动化控制

Sebastian | 22 5 月, 2020

除了带直流电机的drylin E直线滑动轴承线性轴外,igus现在还开发出一款经济高效且易于使用的控制系统——dryve D3 。它无需软件或计算机就可以控制线性系统。此外,igus还进一步优化了用于步进电机、直流和EC/BLDC电机的控制系统dryve D1。它可以用于较复杂行程的电机控制系统,并可通过浏览器直观操作、实现现场修改。

继续阅读……

igus robot control

igus机器人控制系统:免费模拟运行且经济高效

Sebastian | 22 5 月, 2020

为了让机器人编程变得更加便捷,igus为其低成本自动化解决方案开发了控制软件。igus机器人控制系统可在线免费获取,便于用户实现自动化。通过数字化仿真模拟特征,它可以对所有igus机器人进行编程,并实现各种运动轨迹。这样一来,用户可以在购买前就编写好适用的运行程序。值得一提的是,igus的机器人硬件极具性价比,如带控制柜的线性机器人。

继续阅读……