类别:

拖链

可滑动、可滚动、低成本:igus长行程模块化拖链系统E4.1系列增加新品

Jen Chen | 28 9 月, 2021

igus供能系统是为长行程应用安全引导电缆和软管的首选。强大的通用型模块化拖链系统E4.1已经覆盖了大部分的客户应用。现在,igus又为这一出色的系统新增了滑行垫和滚轮链节,便于系统的快速改装。在磨损工况下以及高速或极长行程的应用中,新系统的使用寿命更长且更经济高效。

继续阅读……

低成本培养皿处理实验室

Scott Xiong | 23 3 月, 2021

为什么要在实验室中使用自动化?许多小型实验室希望优化其流程并提高样本处理效率,但由于其仅有的简单设备与料仓,因此在通常高昂的成本和耗时的集成工作面前退缩…

继续阅读……

PM5420_E4Q_German-Design-Award

利用大自然的秘密:igus的E4Q拖链赢得德国设计奖

Jen Chen | 15 12 月, 2020

最新一代的设计减轻了重量,提高了强度,并减少40%的装配时间

继续阅读……

易格斯在线座椅研讨会

首场面向客户的汽车座椅线上研讨会成功召开

Lynna Liu (刘银) | 13 11 月, 2020

14家客户公司、46位代表,再加上我们自己的同事,作为首次面向客户的线上专题会议,规模其实也大大超过了我们预期

继续阅读……

PM0220-Cat-HTR-investor

塑料变石油:igus投资成为化学回收领域的先驱者

Jen Chen | 23 10 月, 2020

德国科学家开发的Cat-HTR技术可在20分钟内从废弃塑料中回收资源

继续阅读……

e-skin flat

用于无尘室的单腔拖管e-skin flat:模块化、扁平化、可快速组装

Jen Chen | 22 9 月, 2020

igus为其ISO 1级拖链系列e-skin flat新增了单腔的、带支撑拖链的版本,可以实现更长的架空行程

继续阅读……

YE拖链

igus混合拖链YE系列:重量减轻50%,架空长度增加50%

Jen Chen | 22 9 月, 2020

易于安装且重量减轻50%的拖链,由钢和工程塑料制成,并新推出大型尺寸

继续阅读……

vector 2020

六主轴的自动车床荣获vector金奖

Jen Chen | 17 8 月, 2020

Gildemeister Italiana S.p.A.凭借独特的拖链系统获得一等奖

继续阅读……

运动塑料在座椅系统中的应用趋势

Lynna Liu (刘银) | 7 7 月, 2020

2020年6月27日上海正式宣布滴滴自动驾驶网约车服务上线,标志着无人驾驶技术及应用已基本成熟。没有司机,或者司机调整到自动驾驶模式后,汽车内部就可以转变为娱乐游戏、休息或会议场所,乘客可以调整靠背、也可以将座椅旋转成面对面开会模式,座椅的功能会越来越丰富。除了我们以往熟知的骨架各铰链处衬套之外,运动塑料的优势也将延伸到电机核心件、滑轨、回转盘轴承、丝杠螺母、拖链等等。

继续阅读……

质保承诺

igus拖链提供36个月质保

Jen Chen | 10 6 月, 2020

基于在线使用寿命计算器,用户能了解拖链的正常运行寿命,并获取质保证书

继续阅读……