电缆
我们对 igus 电缆组件进行了持续不断的优化,因此保证了它们在拖链中有很长的使用寿命。芯线中的超高质量绞合线具有良好的耐弯折属性,而内护套引导并保护绞合结构,也为屏蔽层提供了一个平实的基础。我们的屏蔽层同样采用了高密度的编织,即使在最不利的干扰场中也具有出色的电磁兼容性能。
目前,许多应用都进入了工业 4.0 时代。在各种各样的点位上收集到的数据必须传送到控制系统中。这其中就用到了我们的 chainflex 电缆。那么光缆在何种场合是正确的解决方案?光缆是否可以用于小弯曲半径应用?我们今天就来深入探讨一下这个问题。
为了满足客户需求,我们推出了chainflex class等级分类 。利用这一工具,客户就可以根据应用要求、行程、耐油性和扭转等标准选择合适的电缆。数字越大,电缆就越好。
chainflex 电缆广泛应用于各种领域,可以说,它似乎无处不在。这归结于 igus 拥有覆盖全面的产品供应,可满足许多工业分支的需求。当然,我们也乐于见到自家的产品出现在各行各业的应用之中。
FastConnect 实现了它的承诺。它快速、简单,因为您只需要一个工具就可以完成所有工作。利用这项技术,您最多可缩短 46% 的时间。机器可以快速重启,一点时间都不会浪费。最重要的是,省下了一大笔钱。
并不是所有稍显复杂的情况都需要去找特殊的设计或特殊的电缆。通常,我们的 chainflex 系列产品就足以满足您的要求,它们可安全地被应用在潜在爆炸环境中。
igus,我们会同时进行数百项电缆测试。通常我们采用完全自动化地数据采集,如此才可以满足巨大的需求。AutoMess 正是我们为此而开发的测量系统。它为我们的使用寿命计算器提供了数百万条数据。可以说,这使每个客户都能直接使用到我们的实验室数据。