电缆
chainflex高柔性电缆不使用PTFE和PFAS化学物质,有“不含PFAS”标签作为证明
与PFAS家族的化学品一样,某些聚四氟乙烯化合物(简称PTFE)被称作“永远的化学品”,可能对环境、人类和动物有害。因此,欧盟正在努力禁止这些物质的使用。通过为电缆粘贴“不含PFAS”标签,igus明确标示自己的chainflex高柔性电缆中不含有这些化学物质,为客户提供产品在欧盟禁令下的使用安全性。
随着经济全球化和互联网的发展,B2B(Business-to-Business)的商业模式迅速崛起。越来越多的客户选择在网上购买电缆。与此同时面临的问题是:如何简单地在线找到合适的产品,并确保适配已有的系统?
igus vector奖评选活动启动报名,欢迎来自全球各地的工程师团队参与评选。这是第九届vector奖评选,本活动旨在对由高性能工程塑料制成的拖链系统和电缆的创新大胆的应用予以表彰。获胜者将有机会赢取最高5000欧元的奖金。
在世界日益全球化的今天,服务变得越来越重要。比如说您家的烤箱有问题,品牌是德国的,幸运的是,产品说明上有写每个国家的服务号码。当您拨通后,大概率是机器人的呼叫中心,经过漫长的信息确认后,你终于被通知
大概没有人能像尼尔斯·博林那样对道路安全产生如此重要的影响。这位工程师 1959 年开发的三点式安全带,至今仍是所有汽车的标准强制性安全带,可能因此挽救了数百万人的生命。
电缆保护导体的推行同样富有开创性。在过去 50 年中,电气事故和相关死亡率大幅下降,一定程度上要归功于保护接地和规范的安装指导。这样的保护导体同样存在于我们的电缆中。我们将在今天的文章中向大家解释它们是什么,以及为何需要它们。
在以往的文章中,我们已经展示了电缆应用领域的案例。我们的电缆可以适用于不同的行业和应用。其中一个潜在的应用领域就是洁净室。我们今天的主题就是介绍洁净室对于电缆的特殊要求以及我们特殊的 chain flex电缆解决方案。
igus新推出两款分别适用于西门子和SEW-EURODRIVE驱动技术的装配混合电缆
igus的装配混合电缆系列产品具有节省安装空间、减轻重量、在一根电缆上同时传输动力和数据等优势。该系列再次新增两款产品,它们分别是适用于SEW-EURODRIVE电机、带MOVILINK DDI接口,以及适用于Siemens SINAMICS S210、带OCC的即装即用型混合电缆。这两款混合电缆均可选配PUR外护套,后者还可选配更具性价比的PVC外护套。另外,igus还为新电缆创建了可在EPLAN Electric P8软件中使用的宏文件,从而将电缆规划效率提高约50%。
你是否熟悉这样的场景:暑假即将结束,你在酒店匆忙安排回程事宜。酒店房间里的你在忙乱中,想尽最大努力将行李箱收拾整齐,却发现已经没有足够的空间了。奇怪的是,出门时明明打包得很妥当。难道是行李箱的可用空间变小了吗?