类别:

电缆

ASi总线电缆

控制电缆也可以用作 ASi 总线电缆吗?

Jen Chen | 30 6 月, 2022

哪些情况下可以?哪些情况下不可以?

继续阅读……

igus成为全球第一家获得UL认证的无卤素TPE电缆制造商

Jen Chen | 16 6 月, 2022

igus无阻燃性卤素的高端TPE电缆已获得知名机构美国保险商实验室(UL)的UL AWM认证。igus因此成为全球第一家无卤素TPE获此认证的制造商,这也是测试机构第一次认可无卤素TPE电缆可以满足UL工业防火要求。

继续阅读……

何时应使用彩色导线?

Jen Chen | 16 6 月, 2022

使用清晰、正确的彩色导线对于精确地识别各个芯线非常重要。合适的彩色芯线有助于电工正确连接电缆,避免错误。如果我们仔细观察一下线芯和电缆,就会发现它们使用了彩色导线。由于色彩多种多样,我们要如何分辨何时该使用哪种颜色?

继续阅读……

什么是CC-Link?

Jen Chen | 16 6 月, 2022

作为一种全球通用的总线系统,CC-Link是一款基于以太网的传统现场总线系统。它会被用于很多应用,包括静态或拖链内移动应用。

继续阅读……

chainflex科普系列:控制电缆与动力电缆的区别

Jen Chen | 15 6 月, 2022

电缆有着各种不同的类型,分别作用于不同的场合。从chainflex电缆样本册打开的第一页就可以看到我们所能提供的电缆大类。在渐渐熟悉电缆后,细心的人会发现,所谓动力电缆有时与控制电缆从规格上看是一样的,比如都是4G1.5,那么这两者的区别在哪里?在什么样的场合下该使用动力电缆而非控制电缆呢?

继续阅读……

应用案例:安静,快速,更安全可靠

Jen Chen | 15 6 月, 2022

autoglide 5可以通过在地面上布置拉伸的钢丝绳而实现快速和便捷的安装。集动力电缆、数据电缆或介质管为一体的拖链系统可以在钢丝绳上安全走行。
易格斯可以提供适配的电缆,包括所有常规产品和定制产品。所有电缆均在易格斯科隆总部的测试实验室进行全面的质量控制和功能测试。

继续阅读……

电主轴的igus装配电缆解决方案

Jen Chen | 15 6 月, 2022

无论是高端电主轴、还是24家驱动品牌的成品电缆,易格斯都有多年的装配经验,成熟的安装工艺及较大规模的电缆及接头备货,能为每一位客户提供最专业的服务和可靠的品质保障。
欢迎联系我们,选购高柔性、耐弯折、不易破损且屏蔽效果更好的易格斯电缆。

继续阅读……

看igus电缆如何助力e-loop拖链乘风破浪?

Jen Chen | 15 6 月, 2022

为了在悬挂式应用中安全地引导电缆,易格斯开发出了service loop灌胶管的替代方案,是三维应用的理想选择。
今年,易格斯又为e-loop拖链研发出了一系列高质量的模块化电缆,以使整套拖链电缆完美适用于顶驱应用,且保证耐用性最强。

继续阅读……

水下电缆

Jen Chen | 10 6 月, 2022

Igus是专业制造适用于移动应用的电缆厂家。因此,我们的chainflex电缆只适用于会受到低水位或周期性水位影响的应用,不适合在深水中连续使用。原因在于我们必须确保材料的耐磨性,而类似于橡胶的外护套无法做到这一点。

继续阅读……

igus®如何以创新的方式应对现代制造业的挑战

Jen Chen | 9 6 月, 2022

简单回顾igus的历史就会发现:新的挑战也总能为新产品和新市场创造机会。如果市场没能提供合适的解决方案,那么我们可以通过好的想法、精准定位和大量的耐心研发制定出新的生产和测试标准。

继续阅读……