igutex滑动轴承技术:双层卷绕创造出的坚固结构滑动轴承

Jen Chen | 29 11 月, 2024

igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承

在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。

继续阅读……

VECTOR铜奖之浙江大丰舞台控制系统:高速升降不是梦

Jen Chen | 20 11 月, 2024

以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。

继续阅读……

使用igus新版readycable电缆查找器快速找到合适的驱动电缆

Jen Chen | 8 11 月, 2024

运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。

继续阅读……

igus的新型办公室拖链OfficeChain:用于可升降办公桌的完美电缆导向解决方案

Jen Chen | 11 10 月, 2024

现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。

继续阅读……

最新新闻

igus推出适用于食品行业的耐磨棒料,经久耐用且具有高介质抗性

Jen Chen | 19 10 月, 2022

为了生产可与食品直接接触的特殊衬套、滚轮和其他滑动元件,igus开发出了一种适用于食品行业的耐高温材料——iglidur AC500。它可承受高达250°C的极端温度,且已获FDA认证。

继续阅读……

一步即可完成装卸的igus直线滑块

Jen Chen | 19 10 月, 2022

直线系统在日常生活中无处不在,它们广泛应用于建筑技术、机械工程、工业搬运系统、测量和测试技术以及相机技术等行业。其原理大致相同:诸如控制面板之类的部件安装在滑块上,借助导向系统或滚动导向装置在直线导轨上移动。但是一直以来,滑块的拆卸都是一个问题。

继续阅读……

BUS是什么?

Jen Chen | 31 8 月, 2022

当提到“bus”这个词时,大多数人会立刻联想到校车或公交车。但今天我们要讨论的话题与交通工具无关。BUS是“总线系统”的英文缩写。

继续阅读……

哪种能源供应系统最适合顶部驱动系统?

Jen Chen | 8 8 月, 2022

石油和天然气行业并不容易,特别是所谓的上游生产和开采部门。在油价的推动下,如今的工厂必须更加高效地运转,才能在 […]

继续阅读……