igus推出用于STS、RTG和RMG起重机的免润滑且耐腐蚀的工程塑料轴承
在极端条件下昼夜不停地搬运集装箱是全球各地港口的STS、RMG和RTG起重机的日常工作。然而,车轮和轴的运动单元(也称转向架)的过早磨损和故障给操作人员带来了极大的负担。现在,igus推出了一种新的解决方案:用于重型应用的缠绕成型的免润滑且耐腐蚀的igutex工程塑料轴承。
以春晚为首,磅礴大气、美轮美奂的中国舞台和灯光秀一次次震惊世界。这背后的助力之一,就是日新月异的科技力量。作为连续26年参与创制春晚舞台系统的浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“大丰”),其舞台科技具有全球领先的水平,并且主导制定15项国家和行业标准,累计获得专利1000余项,发明专利170余项,致力于让科技赋能文体旅商。
运动塑料专家igus发布了最新版的readycable电缆查找器,这款在线工具可以帮助用户更轻松地找到适配的驱动线。只需一次输入,用户就能找到质量合适且高性价比的电缆。集成的chainflex使用寿命计算器还能可靠地估算电缆的使用寿命。
现在,越来越多的人开始使用可升降办公桌,以实现符合人体工学的工作方式。而有序的电缆导向对于避免电缆缠绕和杜绝绊倒风险至关重要。igus新推出的办公室拖链OCO.32.37.0就是针对此类应用的完美解决方案。该拖链操作简便、设计简洁,可以毫不突兀地融入各种办公环境中,同时保证办公环境的井然有序。
igus对e-skin flat拖链进行了目前业内首个拖链颗粒物排放测试,证实其具有超强耐磨性
igus的e-skin flat无尘室拖链即使在持续运行1.5年和6000万次双循环后,仍能达到最高的无尘室等级。这一结论来源于运动塑料专家igus对这款拖链进行的目前业内首个拖链颗粒物排放测试。整个测试过程均在无尘室实验室中进行,该实验室正是由运动塑料专家igus和弗劳恩霍夫制造工程和自动化研究所(Fraunhofer IPA)合作建造的。
大概没有人能像尼尔斯·博林那样对道路安全产生如此重要的影响。这位工程师 1959 年开发的三点式安全带,至今仍是所有汽车的标准强制性安全带,可能因此挽救了数百万人的生命。
电缆保护导体的推行同样富有开创性。在过去 50 年中,电气事故和相关死亡率大幅下降,一定程度上要归功于保护接地和规范的安装指导。这样的保护导体同样存在于我们的电缆中。我们将在今天的文章中向大家解释它们是什么,以及为何需要它们。
在以往的文章中,我们已经展示了电缆应用领域的案例。我们的电缆可以适用于不同的行业和应用。其中一个潜在的应用领域就是洁净室。我们今天的主题就是介绍洁净室对于电缆的特殊要求以及我们特殊的 chain flex电缆解决方案。